英飞凌扩展 NFC 知识产权布局及技术组合,增强在物联网市场中的领导地位

2022-2-16 | 市场新闻

2022 2 16 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司 (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY) 近日完成了对 France Brevets 和 Verimatrix 公司的NFC 专利组合的收购。NFC专利组合包含了由多个国家颁发的近 300 项专利,这些专利全部与近场通信(NFC)技术相关,包括有源负载调制(ALM)等嵌入在集成电路(IC)中的技术,以及能够增强NFC的易用性从而给用户带来便利的技术。目前英飞凌是该专利组合的唯一拥有者。NFC专利组合之前由 France Brevets持有,如今,它已被全部纳入英飞凌的专利管理范围之中。

 

英飞凌科技安全互联系统事业部总裁 Thomas Rosteck 指出,“通过此次收购,英飞凌进一步增强了自身的知识产权布局和技术组合,巩固了我们在物联网安全和连接领域中的市场领先地位。此次英飞凌专利组合的扩展凸显了公司的卓越定位,一直以来我们对可广泛应用于多个垂直领域的技术进行了持续投资。此次收购不仅会提高我们在连接和物联网领域的知名度,而且标志着我们在设备的身份认证方面向着知识产权领先地位又迈进了一步。”

 

近期收购的NFC专利组合,将助力英飞凌在一些最具挑战性的环境中快速且轻松地完成开发工作,从而为客户打造创新的解决方案。潜在的应用场景包括物联网,以及手环、戒指、手表、眼镜等可穿戴设备的安全身份认证和通过这些设备进行的资金交易等。这些专利将被应用于一个蓬勃发展的市场——ABI Research预计,在2022-2026 年期间,基于NFC技术的 设备、元器件/产品的出货量将超过150亿件。

 

NFC设备制造商通常需要用特定的材料将设备设计成特定的几何形状。而且,外观尺寸和安全性方面的限制正在拉长设计周期。例如,要在可穿戴设备中集成 NFC 功能,通常需要用到小型环形天线及特定结构,但天线的尺寸与传统的无源负载调制器件的大小不一致。对此,有源负载调制 (ALM) 作为 NFC 专利组合所涵盖的一种技术,有助于克服这种限制。

Information Number

INFCSS202202-048

Press Photos

  • 英飞凌完成了对 France Brevets 和 Verimatrix 公司的NFC 专利组合的收购。近期收购的NFC专利组合,将助力英飞凌在一些最具挑战性的环境中快速且轻松地完成开发工作,从而为客户打造创新的解决方案。潜在的应用场景包括物联网,以及手环、戒指、手表、眼镜等可穿戴设备的安全身份认证和通过这些设备进行的资金交易等。
    英飞凌完成了对 France Brevets 和 Verimatrix 公司的NFC 专利组合的收购。近期收购的NFC专利组合,将助力英飞凌在一些最具挑战性的环境中快速且轻松地完成开发工作,从而为客户打造创新的解决方案。潜在的应用场景包括物联网,以及手环、戒指、手表、眼镜等可穿戴设备的安全身份认证和通过这些设备进行的资金交易等。
    NFC_patents

    JPG | 431 kb | 2126 x 1418 px