英飞凌推出全球首款采用后量子加密技术进行固件更新的TPM安全芯片
【 2022 年 2 月 21 日,德国慕尼黑讯】量子计算将对网络安全产生重大影响,给确保加密数据的机密性和数字签名的完整性带来威胁。为了应对这些挑战,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出了全新的OPTIGA™ TPM(可信平台模块)SLB 9672,旨在进一步提升系统的安全性。该TPM芯片采用基于后量子加密技术(也就是基于哈希的签名算法XMSS)的固件更新机制,是一款具有前瞻性的安全解决方案。
该机制能够抵御黑客利用量子计算机发起的攻击,保护固件免受损坏,同时它的抗量子计算的固件升级方式,可确保设备长期可用。OPTIGA TPM SLB 9672是一款标准化的解决方案,无需安装,开箱即用,可有效保护PC、服务器和联网设备的安全,防止非法访问,并验证软件状态,保护静态和在途数据的完整性、机密性。
OPTIGA TPM SLB 9672是英飞凌OPTIGA TPM系列安全芯片的新产品,也是业界首款采用后量子加密技术(PQC)进行固件更新的TPM,密钥长度为256位。凭借这种强大、可靠的更新机制,即使在标准算法不再可信的情况下,OPTIGA TPM SLB 9672也可以对固件进行升级。此外,该TPM芯片具有故障保护功能,可消除固件损坏带来的影响,从而提升计算性能。比如,其内置的故障保护功能可根据《NIST SP 800-193平台固件保护恢复规范》,成功修复TPM固件。
这款TPM芯片内部还集成了一个扩展的非易失性存储器,用来存储附加证书和加密密钥等。其安全评估和认证由独立机构根据国际通用准则(CC)和联邦信息处理标准(FIPS)的相关要求进行。这款全新的TPM芯片也完全符合可信计算组织(TCG)的要求(TPM 2.0 标准1.59版),并根据最新的TPM2.0标准进行了认证。
OPTIGA TPM SLB 9672是一个标准化的可信平台模块,配备各种工具(软件/评估板)来支持产品设计,可与主机软件轻松集成。它还能够支持最新版本的Windows和Linux系统,可在-40°C至105°C的宽温度范围内稳定运行。英飞凌承诺OPTIGA TPM SLB 9672的使用寿命至少可达10年。该公司将通过英飞凌安全合作伙伴网络(ISPN)为客户提供定制化的技术支持与维护服务。这一承诺让客户可以持续、放心地采用TPM芯片,并获得英飞凌的独特技术支持。
供货情况
OPTIGA TPM SLB 9672现已开放订购。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/OPTIGA-TPM-SLB9672和 www.infineon.com/OPTIGA-TPM-SLB9672-kit。
Press Photos
-
OPTIGA TPM SLB 9672是英飞凌OPTIGA TPM系列安全芯片的新产品,也是业界首款采用后量子加密技术(PQC)进行固件更新的TPM,密钥长度为256位。凭借这种强大、可靠的更新机制,即使在标准算法不再可信的情况下,OPTIGA TPM SLB 9672也可以对固件进行升级。此外,该TPM芯片具有故障保护功能,可消除固件损坏带来的影响,从而提升计算性能。OPTIGA-TPM-SLB-9672-Combi
JPG | 268 kb | 1500 x 1025 px
-
OPTIGA TPM SLB 9672是英飞凌OPTIGA TPM系列安全芯片的新产品,也是业界首款采用后量子加密技术(PQC)进行固件更新的TPM,密钥长度为256位。凭借这种强大、可靠的更新机制,即使在标准算法不再可信的情况下,OPTIGA TPM SLB 9672也可以对固件进行升级。此外,该TPM芯片具有故障保护功能,可消除固件损坏带来的影响,从而提升计算性能。OPTIGA-TPM-SLB-9672
JPG | 350 kb | 2126 x 1503 px