英飞凌为NVIDIA Jetson边缘AI平台提供AIROC™ Wi-Fi/蓝牙®解决方案
【2022年6月10日,德国慕尼黑讯】边缘AI将给许多垂直行业带来巨大影响,包括机器人、智慧城市、医疗、工业、零售、能源和农业等等。面向这些应用的AI同时涉及云端和边缘的处理。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布,为NVIDIA Jetson边缘AI平台提供AIROC™ Wi-Fi和蓝牙®连接解决方案。
NVIDIA Jetson是领先的边缘AI计算平台,拥有超过100万名开发人员。得益于AI预训练模型、开发者SDK以及涵盖全系列Jetson产品的云原生技术的支持,智能机器制造商和AI开发人员可为嵌入式设备和边缘设备打造并部署高质量的软件定义功能。
边缘AI设备需要可靠和即时的Wi-Fi云连接,以实现生命周期管理功能,如通过OTA更新部署AI模型。英飞凌的AIROC Wi-Fi和蓝牙二合一产品系列提供了业界领先的高性能Wi-Fi 6/6E解决方案和低功耗Wi-Fi 5解决方案,这些解决方案可以集成到全系列NVIDIA Jetson系统模组中,为开发人员、合作伙伴和客户提供高质量连接。英飞凌AIROC产品可为边缘AI设备提供稳健的连接和无缝数据传输,同时实现低功耗、低时延和更大覆盖范围等优势。
英飞凌科技Wi-Fi产品线副总裁Sivaram Trikutam表示,“在拥堵的网络环境中,AI设备经常遇到连接中断或数据吞吐量低的情况,从而导致用户体验不佳。英飞凌AIROC Wi-Fi系列可以提供低时延、稳健的连接和高数据吞吐量的传输,从而实现极为出色的稳定系统性能。我们很高兴与NVIDIA合作,这样我们的客户就可以通过英飞凌AIROC Wi-Fi解决方案,充分利用NVIDIA Jetson平台的强大性能。”
NVIDIA Jetson生态系统合作伙伴业务负责人Durga Peddireddy指出:“NVIDIA Jetson平台为客户提供了易于使用的强大工具,可以为各式各样的应用开发和部署边缘AI设备。有了英飞凌经实践检验的可靠且创新的Wi-Fi解决方案,使用NVIDIA Jetson平台的客户可以轻松打造高性能且支持AI的设备。”
从实景拍摄到计算机生成图像或视频,如游戏和工业应用中的AR/VR,许多AI应用都需要实时混合效果。这就要求该设备必须具备同时处理数据和传输数据的能力。在这些应用中,高吞吐量和低时延无线传输至关重要。英飞凌的Wi-Fi 6E解决方案在6-7GHz频段上运行,可以最大限度地降低时延,并防止因无线网络拥堵而造成的连接中断。结合NVIDIA Jetson平台的快速处理能力,支持AI的设备就能够提供最佳的用户体验。
如需了解更多关于英飞凌与NVIDIA Jetson的合作及相关产品信息,请 点击此处。
供货情况
AIROC™ CYW4373、CYW5459x、CYW5557x现已可供用于设计。如需了解更多信息,敬请访问 www.infineon.com/AIROC。
Information Number
INFCSS202205-085
Press Photos
-
英飞凌的AIROC Wi-Fi和蓝牙二合一产品系列提供了业界领先的高性能Wi-Fi 6/6E解决方案和低功耗Wi-Fi 5解决方案,这些解决方案可以集成到全系列NVIDIA Jetson系统模组中,为开发人员、合作伙伴和客户提供高质量连接。NVIDIA_AI
JPG | 109 kb | 2126 x 1418 px