英飞凌推出AIROC™ CYW20820蓝牙®和低功耗蓝牙®片上系统,实现灵活、低功耗及高性能的连接
【 2022 年 6 月 17 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)将推出AIROC™ CYW20820蓝牙® 和低功耗蓝牙®片上系统(SoC),进一步壮大其AIROC蓝牙系列的产品阵容。 AIROC CYW20820 蓝牙和低功耗蓝牙片上系统,专为物联网应用而设计,符合蓝牙5.2核心规范。它可支持 家居自动化以及传感器的丰富应用场景,包括医疗、家居、安防、工业、 照明、蓝牙Mesh网络以及其他需要采用低功耗蓝牙或双模蓝牙连接的 物联网应用。
AIROC CYW20820 蓝牙和低功耗蓝牙片上系统能够提供可靠的连接,且功耗极低,同时其内置的带有浮点运算单元的ARM® Cortex®-M4微控制器可以实现高性能计算。它是一款高度集成的器件,具有多个数字接口、经过优化的存储子系统和功率放大器等,能在低功耗(LE)和基本速率(BR)模式下,提供高达11.5 dBm的发射输出功率,从而缩小设备的尺寸,并降低部署蓝牙解决方案的相关成本。
英飞凌还新增了三款模块,包括板载晶体振荡器、无源器件和AIROC CYW20820片上系统,进一步丰富其AIROC蓝牙模块产品。这些高度集成的模块经过了全球认证,可助力客户将物联网设备快速推向市场。AIROC CYBT-243053-02、CYBT-253059-02和CYBT-243068-02模块都配套了 ModusToolbox™软件和工具的支持,其中的代码示例可帮助客户快速开发蓝牙应用。
英飞凌科技蓝牙产品线副总裁Sonal Chandrasekharan表示:“AIROC CYW20820 蓝牙、低功耗蓝牙片上系统和模块是对我们现有产品组合的一个非常重要的补充。它们整合到一起提供了一种低功耗、高性价比且可扩展的解决方案。英飞凌这些获得认证的AIROC模块,可用于蓝牙设备设计过程中的关键环节,助力客户将产品快速推向市场。”
供货情况
AIROC CYW20820蓝牙和低功耗蓝牙片上系统,现已开放订购。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/wireless。
关于 AIROC 无线连接产品
英飞凌AIROC无线产品包括Wi-Fi®、蓝牙、低功耗蓝牙以及Wi-Fi+蓝牙的combo二合一芯片,出货量已超过10亿,是物联网解决方案的理想选择。广泛的产品组合中包含了各种具备卓越性能、高可靠性和超低功耗的产品,其出色的性能在业界处于领先地位。
AIROC产品采用通用软件框架,预集成到英飞凌的ModusToolbox™软件和工具包当中,让开发者能够在预算控制范围内及时向市场推出高质量、差异化的产品。
“ 英 ” 领物联
微电子是所有物联网解决方案的核心。英飞凌的传感器、功率执行器件、MCU、通信模块及安全组件能够为所有设备提供支持。英飞凌是实现智能、节能和安全的物联网应用的一站式技术合作伙伴,并为制造商提供开发板、评估套件及设计工具。欲进一步了解有关英飞凌在物联网方面的投入,请访问: www.infineon.io。
Information Number
INFCSS202206-093
Press Photos
-
AIROC CYW20820 蓝牙和低功耗蓝牙片上系统能够提供可靠的连接,且功耗极低,同时其内置的带有浮点运算单元的ARM® Cortex®-M4微控制器可以实现高性能计算。AIROC_CYW20820_application
JPG | 264 kb | 2126 x 1417 px
-
AIROC CYW20820 蓝牙和低功耗蓝牙片上系统能够提供可靠的连接,且功耗极低,同时其内置的带有浮点运算单元的ARM® Cortex®-M4微控制器可以实现高性能计算。AIROC_CYW20820
JPG | 820 kb | 2126 x 2004 px