英飞凌OPTIGA™ Trust M安全芯片率先获得新加坡网络安全局CLS-Ready认证

2022-8-9 | 市场新闻

2022 8 9 日, 德国慕尼黑 讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)的OPTIGA™ Trust M安全芯片成为首个获得 新加坡网络安全局(CSA)CLS-Ready认证的安全平台。随着物联网设备数量的增加,网络攻击事件的数量也在上升。但物联网(IoT)和智联网(IoTT)设备的安全问题却经常被忽视,人们往往是在黑客设法破坏了设备之后才意识到问题的严重性,但为时已晚。为了应对日益增长的网络安全威胁,新加坡网络安全局(CSA)在2020年启动了 网络安全标签计划(CLS)

 

CLS根据消费级物联网设备抵御网络攻击的能力对其进行评级,总共划分为四个安全等级。该标签让终端用户能够清楚地看到设备的安全等级,并帮助他们在无需深入了解各种安全术语和规格的情况下轻松辨别安全性高的产品。

 

新的CLS-Ready计划通过简化认证流程,让智能产品制造商,尤其是中小型企业以及传统意义上不从事网络安全领域的产品和系统制造商,更容易达到最高的CLS 4安全等级的要求。在CLS-Ready计划中,智能产品制造商可以采用已通过CLS 4安全等级测试的硬件组件,即CLS-Ready平台,并将其集成到商业化产品中。因此,任何在CLS-Ready平台基础上构建的产品都可以依靠该平台现有的认证体系来达到CLS 4安全等级要求。

 

作为首个获得CLS-Ready认证的安全平台,英飞凌OPTIGA™ Trust M安全芯片可以帮助客户节省大量的测试成本和时间,降低技术和经营风险。由于该平台的安全功能由英飞凌提供技术支持,并由经CLS计划认可的第三方安全实验室进行测试,智能产品制造商可以直接通过OPTIGA™ Trust M安全芯片获得更高的安全性,而无需自己一切从头开始设计。

 

由于不同国家之间对CLS计划相互认可,该计划在全球的接受度也在进一步提高,这使得全球越来越多的制造商将会从经过CLS-Ready认证的OPTIGA™ Trust M安全芯片中获益。例如芬兰在2021年11月左右启动了自己的网络安全标签计划,并与新加坡在2021年签署了网络安全标签互认协议。此举具有积极意义,有助于CLS计划在全球的进一步普及。

 

如需进一步了解OPTIGA™ Trust M安全芯片的相关信息,请访问 www.infineon.com/OPTIGA-Trust-M

Information Number

INFCSS202207-107

Press Photos

  • OPTIGA™ Trust M安全芯片是首个获得新加坡网络安全局(CSA)CLS-Ready认证的安全平台
    OPTIGA™ Trust M安全芯片是首个获得新加坡网络安全局(CSA)CLS-Ready认证的安全平台
    OPTIGA_Trust_M

    JPG | 198 kb | 2126 x 1196 px

  • OPTIGA™ Trust M安全芯片
    OPTIGA™ Trust M安全芯片
    OPTIGA_Trust_M_2

    JPG | 204 kb | 2126 x 1181 px