英飞凌推出支持第五代CAPSENSE™技术的PSoC™ 4100S Max,以更优的性能和更低的功耗与成本满足人机交互应用的需求
【 2022 年 11 月 08 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出全新PSoC™ 4100S Max系列。该产品带有扩展的闪存器件与通用输入/输出接口(GPIO),支持第五代CAPSENSE™电容和电感式触摸感应技术,能够满足新一代人机交互(HMI)应用的需求。PSoC 4100S Max采用CAPSENSE™技术,拥有7x7 mm²、10x10 mm²和14x14 mm²三种封装尺寸,是工业控制、汽车人机交互(HMI)、智能家居自动化及大型家用电器的理想选择,如机器人、电感式传感器、洗衣机、冰箱、空调、智能温控器、打印机等。
英飞凌PSoC 4100S Max搭载的PSoC 4闪存器件,存储容量高达384K,是PSoC 4产品系列最大闪存容量的产品。该产品有多达84个GPIO接口,支持CAN-FD协议、高速远距离有线通信以及用于完全嵌入式音频解决方案的I²S主控接口。它的优势特性还包括拥有两个第五代CAPSENSE模块,可提供差异化的人机交互和触摸感应解决方案。新一代英飞凌PSoC器件还集成了一个加密加速器,可提高加密速度和加密效率,为未来的触摸式用户界面应用提供更加安全的交互方式。
英飞凌科技物联网、计算和无线业务副总裁Steven Tateosian表示:“英飞凌是领先的电容触控技术解决方案供应商。PSoC 4100S Max可支持新一代CAPSENSE技术,并且可以同时支持互电容感应和自电容感应,能够实现各种触屏功能,在市场上占据领先地位。这款新产品提供业内领先的、可扩展的触摸感应技术,可降低电路板设计的总体BOM(材料清单)成本。另外,该系列产品即便在一些较为恶劣的环境下也能正常进行触摸感应,且具有行业领先的信噪比。”
新器件与英飞凌最新的ModusToolbox™ 3.0开发平台兼容,可助力开发者以此为基础面向各种应用场景获得独特的开发体验,包括消费物联网、汽车人机交互(HMI)、工业、智能家居、可穿戴设备等应用。除了PSoC 4之外,英飞凌ModusToolbox 3.0开发平台还能够兼容使用PSoC 6、XMC™、AIROC™ Wi-Fi、AIROC Bluetooth®和EZ-PD™ PMG1微控制器等英飞凌产品的嵌入式应用。
供货情况
支持第五代CAPSENSE技术的英飞凌PSoC 4100S Max系列产品现已开放订购。此外,英飞凌计划在2023年第2季度开始生产经过AEC Q-100认证的车规级PSoC 4100S Max产品。更多信息,请访问 www.infineon.com/PSoC4100smax。PSoC 4100S Max系列产品将在德国慕尼黑举行的慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica)上展出。
PSoC 4100S Max系列可与英飞凌ModusToolbox™ 3.0开发平台兼容。用户可以从Infineon Developer Center(英飞凌开发者中心)下载ModusToolbox™ 3.0工具包。该安装工具适用于Windows、Linux和macOS系统。具体的安装步骤可参考 ModusToolbox安装指南。用户可直接从已安装的开发工具中获取最新版本的 ModusToolbox运行软件。
Information Number
INFCSS202211-016
Press Photos
-
The Infineon PSoC™ 4100S Max includes up to 384K Flash memory – the largest PSoC 4 Flash memory in its class – up to 84 GPIOs, CAN-FD, high-speed, long-range wired communication, and I²S master for fully embedded audio solutions. The new features also include dual fifth-generation CAPSENSE blocks, which deliver differentiated HMI and touch sensing solutions. It also features a cryptographic accelerator for a more secure interface for tomorrow’s touch user interface applications.PSoC_4100S_Max_Kit
JPG | 433 kb | 2126 x 1894 px
-
PSoC 4100S Max可支持新一代CAPSENSE技术,并且可以同时支持互电容感应和自电容感应,能够实现各种触屏功能,在市场上占据领先地位。PSoC_4100S_Max
JPG | 384 kb | 2126 x 2007 px