英飞凌针对NFC无源锁等应用推出集成了半桥驱动IC的单芯片解决方案NAC1080
【 2022 年 7 月 22 日, 德国慕尼黑 讯】2020年,全球智能锁市场规模为13.8亿美元 ,市场需求量达到了890万套。预计从2021至2028年,智能锁的市场需求量将以21.4%的复合年均增长率(CAGR)快速增长 1。通过集成半桥驱动IC和能量采集模块,即可利用单芯片解决方案打造智能执行终端,且所需的组件数量很少。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)已经开发出了基于ARM® Cortex®-M0内核的32位可编程微控制器(MCU),其内置NFC无线通讯模块,可助力客户经济高效地开发智能执行终端,如无源锁等。
NAC1080 MCU带有NFC接口,可以通过智能手机直接控制设备。先进的本地和云端功能可在区域营销合作伙伴提供的移动应用程序中进行扩展。这帮助客户减少了BOM成本,并支持产品的小型化设计。NAC1080支持不同的运行模式,既可在无源模式下通过NFC功能利用手机进行供电,也可在有源模式下通过电池进行供电。NAC1080还集成了一个AES128加速器和一个真随机数生成器,能够进行数据的加密和解密,同时实现超低功耗。
除了应用于NFC无源锁,NAC1080还可用作应急备用电源。例如,当依靠电池供电的有源锁系统突然没电的时候,即可利用电子设备的NFC接口IC为门锁充电。
在大中华区,英飞凌正在与英浩科技和福州物联网开放实验室合作,提供基于NAC1080的完整NFC智能锁解决方案。合作的范围涵盖IC产品、应用开发、物联网设备测试、认证和标准化等。借助该合作项目,三家公司将能够支持本土客户缩短系统开发周期,共同推进生态系统的建设。
[1] 数据来源:市场研究公司Grand View Research发布的智能锁市场规模、份额和趋势分析报告。
供货情况
英飞凌的NAC1080 MCU现已开始供货。如需了解有关该完整解决方案的更多信息,请访问 www.infineon.com/NAC1080。
关于英浩科技
英浩科技有限公司是香港康特隆科技有限公司旗下的一家子公司,也是领先的IC应用解决方案和IC相关服务提供商,专注于为客户提供设计支持,以进行规模化生产。其中包括用于嵌入式模块或独立系统的NFC天线、电路硬件、应用软件和手持设备中的应用程序等。康特隆科技有限公司是一家香港上市公司(ISIN代码:KYG2521A1067;交易代码:SEHK:1912)。如需了解更多信息,请访问 www.conteltechnology.com。
关于福州物联网开放实验室
位于中国福州的福州物联网开放实验室,是赋能物联网、大数据、人工智能等新“智能+”技术的领先平台。它提供涵盖技术开发、从芯片设计/封装到终端应用的整体解决方案、物联网设备测试、认证和行业标准制定在内的全面的专业技术知识。该公司正在构建一个全面的物联网生态系统,致力于为大中华区客户提供增值的技术服务。如需了解福州物联网开放实验室的更多信息,请访问 www.fiot-lab.org。
Information Number
INFPSS202207-103
Press Photos
-
Infineon is introducing a programmable 32-bit ARM® Cortex®-M0 microcontroller with embedded near-field communication frontend to enable cost effective development of smart actuators, such as passive locks. The NAC1080 MCU enables devices to be controlled directly by smartphones. Advanced local and cloud functions can be extended within the mobile app offered by regional marketing partners.Smart_lock
JPG | 269 kb | 2126 x 1558 px
-
英飞凌科技股份公司将面向市场推出一款可以通过手机开启和关闭的智能锁解决方案。该智能锁无需电池,能够利用手机进行无线充电,这就是所谓的“能量采集”技术。NAC1080
JPG | 552 kb | 2126 x 1772 px