英飞凌推出全新的物联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件

2023-1-10 | 市场新闻

2023 01 10 日, 德国慕尼黑 讯】物联网生态系统和联网设备解锁了新的服务产品与外围服务。但是,在部署智能物联网系统之前,利用传感器进行物联网用例的原型创建流程会消耗大量的资源。为帮助硬件和软件工程师开发物联网设备,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了全新的物联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件(CSK),旨在加速原型创建和定制物联网解决方案的开发。

 

英飞凌科技电源与传感系统事业部物联网和传感器解决方案副总裁Laurent Remont表示:“客户当前面临的最大的挑战之一是如何将传感器、微控制器和安全连接相融合。为此,英飞凌开发了XENSIV™连接传感器套件,以加快物联网连接传感器的原型创建。该套件具有软硬结合的优势,可助力客户大幅缩短物联网产品的上市时间。”

 

这款连接传感器套件集成了多种XENSIV传感器,内置的PSoC™ 6微控制器具有高能效、高性能处理能力,适用于诸多高级用例。该套件通过搭载OPTIGA™Trust M安全芯片实现了安全连接。它的开发板模块在设计上与Adafruit的外形尺寸兼容,可以为各种传感器用例提供原型创建解决方案,例如使用电池供电的智能家居应用等。在 10分钟的物联网体验视频中,该传感器套件利用英飞凌的产品打造出了即插即用的传感器方案,并快速实现了数据的可视化。

 

此外,英飞凌传感器云控制平台(Infineon Sensor Cloud Dashboard)通过AWS的云服务架构简化了用户界面,让快速原型创建变得更加简单。同时,它可以根据实际部署情况实现快速扩展,并提供可以同时监测多台设备的统一的控制界面。这款连接传感器套件的所有组件均带有来自ModusToolbox™的代码样本和代码库。ModusToolbox™是英飞凌软件生态系统的重要组成部分,客户可借助ModusToolbox™进行特定功能开发的概念验证,并通过各类新型传感器应用场景的创建来加快产品开发。

 

该连接传感器套件可与AWS IoT Core等主流的云服务平台进行安全可靠的连接,并用于发布、配置和订阅往来云平台的信息。其中,用于测量空气中二氧化碳浓度(CO2 ppm)的 CSK PASC02 环境传感器和用于存在检测、生命体征监测的 CSK BGT60TR13C毫米波雷达传感器已经与XENSIV连接传感器套件一起被列入了AWS合作伙伴设备目录中。

 

供货情况

XENSIV连接传感器套件现已开始供货。如需了解更多信息,请访问 https://www.infineon.com/connectedsensorkit

 

如需了解更多关于这两款XENSIV 连接传感器套件的信息,请访问 XENSIV™ KIT CSK BGT60TR13CXENSIV™ KIT CSK PASCO2

Information Number

INFPSS202210-012

Press Photos

  • 为帮助硬件和软件工程师开发物联网设备,英飞凌推出了全新的物联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件,旨在加速原型创建和定制物联网解决方案的开发。
    为帮助硬件和软件工程师开发物联网设备,英飞凌推出了全新的物联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件,旨在加速原型创建和定制物联网解决方案的开发。
    CSK_application

    JPG | 506 kb | 2126 x 1196 px

  • 为帮助硬件和软件工程师开发物联网设备,英飞凌推出了全新的物联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件,旨在加速原型创建和定制物联网解决方案的开发。
    为帮助硬件和软件工程师开发物联网设备,英飞凌推出了全新的物联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件,旨在加速原型创建和定制物联网解决方案的开发。
    CSK_product

    JPG | 561 kb | 2126 x 1817 px