英飞凌推出采用第二代MERUS™多电平开关技术的全新2 x 37 W音频放大器系列

2022-11-17 | 市场新闻

2022 11 25 日,德国慕尼黑讯】在为消费级音箱应用设计电池供电的便携式音频设备时,需要最大限度地延长电池续航时间,并且在实现紧凑的外观设计和降低系统成本的同时,提供出色的音质,是至关重要的。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的 MERUS™多电平开关技术,旨在降低开关损耗以及在低输出功率和高输出功率下均实现高效的音频放大性能,为此类应用带来显著优势。这款全新的IC系列采用了第二代MERUS™多电平开关放大器技术以及紧凑的40引脚QFN封装,主要适用于 电池供电的音箱、蓝牙/无线/智能音箱和条形音箱、会议音箱、多声道/多房间音频系统等应用。

 

新IC系列包括MA2304DNS和MA2304PNS两个型号。其中,MA2304DNS集成了完全可配置的数字信号处理器(DSP),MA2304PNS内置了音频控制器,具有音量控制功能。这两款器件均采用了第二代 多电平开关D类音频放大器,可无电感工作,并提供2 x 37 W的桥接式负载(BTL)额定输出。其电源电压范围(PVDD)为10至20 V,可提供高保真音质。自带五段式电压调制,闲置功耗低至52 mW,所以无需复杂的动态轨道跟踪系统。这两款器件的空置功耗只有传统D类音频放大器的五分之一,是电池供电型音箱应用的理想选择,可延长电池的续航时间,并降低电池单元的成本。

 

新IC系列在低输出功率下,效率可以达到80%以上,这让多声道产品能够拥有更长的电池续航时间,提升热管理能力。多电平开关设计放宽了对电磁兼容(EMC)的要求,并以较低的成本实现了全功率范围内的无电感应用。与传统的两级和三级D类音频放大器相比,新IC系列通过降低电磁干扰(EMI)加快了产品的上市时间,而且不会影响音频效果和系统效率。这种更低并且可调的EMI在电源供电的多声道应用中实现了原本需要散热片或传统LC滤波器才能实现的工业设计。

 

高阶内部反馈回路凭借较低的总谐波失真(THD)与本底噪声保证了出色的音频效果。无电感应用有助于实现最小输出滤波,避免了大电感的笨重问题,进而在不限制输出功率的情况下降低了系统成本。MA2304DNS中集成的高度可配置的DSP可以调整音频,让音质更完美,并通过均衡、限制等类似功能来调整实际的音箱应用。MA2304PNS为利用应用处理器或连接处理器处理音频的系统提供更加简单的音量控制功能和音频控制器。

 

供货情况

2 x 37 W第二代多电平D类音频放大器系列拥有MERUS MA2304DNS和MA2304PNS两个型号,可无电感运行,并采用QFN 6 x 6 mm²封装。该系列产品现已开放订购。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/merus

Information Number

INFPSS202211-027

Press Photos

  • 英飞凌MERUS™多电平开关技术,旨在降低开关损耗以及在低输出功率和高输出功率下均实现高效的音频放大性能,为此类应用带来显著优势。
    英飞凌MERUS™多电平开关技术,旨在降低开关损耗以及在低输出功率和高输出功率下均实现高效的音频放大性能,为此类应用带来显著优势。
    MERUS_GEN2

    JPG | 293 kb | 2126 x 1098 px