英飞凌荣获三项CES 2023创新大奖
【 2022 年 12 月 16 日, 德国慕尼黑 讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)旗下的 EXCELON™ F-RAM 存储器、 XENSIV™连接传感器套件(CSK)和用于智能家居领域的 智能报警系统(SAS)三款产品,荣获CES® 2023创新大奖。今年,超过2100种产品参与了该奖项的角逐,申报总量创下历史新高。获奖结果在2023年国际消费电子展(CES 2023)开幕之前进行了公布。全球最具影响力的科技盛会CES 2023将于1月5日至8日在美国内华达州拉斯维加斯举行。
CES创新奖由美国消费者技术协会(CTA)主办,是一场年度奖项评选活动,旨在从28个消费技术产品类别中评选出杰出的设计与工程产品进行表彰。评分最高的产品将获得“最佳创新奖”殊荣。由媒体、设计师、工程师等行业精英专家组成的评审团,从创新、工程与功能、外观、设计等多个维度,对厂商提交的产品进行评审。
荣获CES 2023创新大奖的三款英飞凌产品包括:
- 英飞凌的 EXCELON F-RAM存储器:市面上密度极高的F-RAM存储器,可支持高达54 MB/s的数据吞吐量。EXCELON以其密度、性能和可靠性为主要特点,是便携式医疗设备、可穿戴设备、物联网传感器、工业应用和汽车应用的理想数据记录存储器。该产品家族还包括适用于便携式医疗设备和可穿戴设备的超低功耗F-RAM存储器——EXCELON LP。该系列具有休眠、彻底关机、待机等多种省电模式,其能耗仅为EEPROM的二百分之一,是NOR闪存的三千分之一。
- 英飞凌的 智能报警系统:这款多层次的安全系统利用XENSIV麦克风和XENSIV气压传感器采集的数据,结合声学事件检测技术以及在PSoC™微控制器(MCU)上运行的传感器融合算法,可提供真正有效的保护,监控和防止入室盗窃与非法闯入等事件的发生。该系统引入了TinyAI机器学习算法,利用一个传感器融合架构管理声音事件、压力事件或者多源的信息和数据。通过综合分析音频以及压力信息,该智能报警系统能够根据用户的预期仅在烟雾检测、住宅非法入侵行为监测和一氧化碳检测等用例中发挥作用。
- 英飞凌的 XENSIV连接传感器套件:作为在物联网设备开发上体验传感器的应用平台,该套件可赋能设计工程师基于英飞凌的雷达、环境传感器和其他传感器以及整套系统级的半导体解决方案,快速进行原型设计和开发。利用这套连接传感器套件,物联网开发者可以基于开发生态系统快速设计、开发和制造产品。除了支持原型创建以外,该套件还支持对传感器驱动的物联网产品和用例进行测试。所有这些特性使客户能够显著缩短智能家居应用从概念验证到完全开发物联网设计的时间。该套件配备了XENSIV BGT60TR13C(60GHz毫米波雷达)、光声光谱 (PAS) 的二氧化碳传感器和DPS368气压传感器、PSoC 62低功耗双核MCU,以及低功耗Wi-Fi(2.4 GHz和5 GHz频段)与蓝牙® 5.0 combo芯片,同时还搭配了OPTIGA™ Trust M安全元件,以及英飞凌的ModusToolbox™软件生态系统。
CES 2023新亮点:CES与世界艺术与科学学院(WAAS)合作,共同展示技术为支持联合国在世界各地促进人类安全所发挥的关键作用。面向CES 2023,CTA还扩大了CES创新奖的范围,新增了一个有关人类安全的奖项类别(Human Security for All),以突出推动人权保护的技术,该奖项包含了八个新的技术子类别。
如需了解更多CES 2023创新奖获奖产品的相关信息,如产品描述和照片等,请访问:CES.tech/innovation。更多信息将于1月揭晓。众多获奖企业将在CES 2023的创新奖展示区展示其获奖产品。
CTA主办的CES 2023将于1月5日至8日在美国拉斯维加斯举行。其中, 2023年1月3日至4日为媒体日。参会者将有机会体验全球各大品牌的最新技术,听取思想领袖对未来技术趋势的介绍,并与其他参会者进行面对面的交流与合作。本届展会将重点展示可持续发展、交通和移动出行、数字健康、元宇宙等领域的创新如何解决全球性挑战。行业专家将开展现场主题演讲,包括来自约翰迪尔(John Deere)、超威半导体(AMD)的领导者。如需了解CES 2023的最新动态、报名细节以及媒体页面的新闻资料,请访问: www.CES.tech 。
Information Number
INFXX202212-036
Press Photos
-
英飞凌旗下的EXCELON™ F-RAM存储器、XENSIV™连接传感器套件(CSK)和用于智能家居领域的智能报警系统(SAS)三款产品,荣获CES® 2023创新大奖。CES_2023_Award
JPG | 450 kb | 2126 x 1535 px