英飞凌TRAVEO™ T2G-C系列微控制器和Altia CloudWare™软件平台亮相CES 2023,简化显示器相关应用
【 2023 年 01 月 12 日,德国慕尼黑和美国内华达州拉斯维加斯讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与全球领先的图形用户界面(GUI)设计和开发工具提供商 Altia近日宣布双方达成合作。2023年初,Altia CloudWare™软件平台开始支持英飞凌 TRAVEO™ T2G-C系列微控制器(MCU),赋能显示器相关应用。在近期举办的2023年国际消费电子展(CES 2023)上,全球电源系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌和Alita分别展示了TRAVEO™ T2G-C系列微控制器和CloudWare™软件平台,并进行了相关演示。
英飞凌科技产品营销和业务发展总监Marcelo Williams Silva表示:“英飞凌十分高兴能够与Altia开展密切合作,采用其基于云端的CloudWare软硬件解决方案。英飞凌的TRAVEO T2G微控制器产品,可推动车载显示屏技术在商用车、建筑车辆、农业用车、私家车等各种车辆的应用和发展。在显示器上生成图形,过程通常十分复杂。很快,客户便可以将英飞凌的评估板、基于TRAVEO T2G-C系列微控制器的人机交互(HMI)图形显示系统与Altia简单易用的CloudWare软件解决方案相结合,加速图形生成过程。”
借助Altia CloudWare,客户能够对英飞凌的TRAVEO评估板进行测试,并利用Altia的软件开发人机交互功能,快速将各种嵌入式显示屏推向市场。客户可以使用Altia基于云端的CloudWare解决方案,轻而易举地对TRAVEO T2G微控制器进行配置,通过为基于 TRAVEO硬件的GUI设计基准测试和其他相关测试提供专门的开发接口,加快设计速度。在使用虚拟的CloudWare解决方案之后,用户将不再需要单独的编译器、程序或调试器,就可开展工作。
英飞凌的TRAVEO T2G 系列微控制器采用Arm® Cortex®-M4/M7内核,具有高性能、增强型HMI、高安全性等特点,并支持先进的网络协议。TRAVEO T2G系列微控制器专为广泛的汽车应用量身打造,适用于包括汽车电气化、车身控制模块、网关、车载信息娱乐等在内的各种应用。
供货情况
英飞凌和Altia联合开发的解决方案将于2023年初上市。
如需进一步了解英飞凌如何推动未来出行,请访问: https://www.infineon.com/cms/en/discoveries/new-mobility/。
关于 Altia
Altia 是一家软件公司,可提供图形用户界面设计和开发工具,用于初始概念设计及最终产品的代码编写等。Altia 生成的图形代码正在驱动着全球数百万台显示器——从汽车仪表盘、HUD 和收音机到恒温器、洗衣机和医疗设备等。 Altia的使命是以最低成本的硬件在最短的时间内将用于汽车、 医疗和消费电子设备的最好接口投入生产。
Altia 成立于 1991 年。其客户包括汽车 OEM 和一级供应商,如大陆汽车集团、电装、菲亚特克莱斯勒汽车公司、福特汽车、通用汽车、本田、雷诺、玛涅蒂马瑞利、日本精机、法雷奥、伟世通等,以及伊莱克斯、惠而浦、诺迪克等众多领先的消费电子设备制造商。
Information Number
INFATV202301-046
Press Photos
-
在近期举办的2023年国际消费电子展(CES 2023)上,全球电源系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌和Alita分别展示了TRAVEO™ T2G-C系列微控制器和CloudWare™软件平台,并进行了相关演示。TRAVEO_Infotainment
JPG | 359 kb | 2126 x 1196 px
-
在近期举办的2023年国际消费电子展(CES 2023)上,全球电源系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌和Alita分别展示了TRAVEO™ T2G-C系列微控制器和CloudWare™软件平台,并进行了相关演示。TRAVEO_T2G_LQFP
JPG | 402 kb | 2126 x 1771 px