英飞凌推出 256 Mbit SEMPER™ Nano NOR Flash 闪存产品,助力打造小巧节能的工业和消费电子产品

2023-4-10 | 市场新闻

2023 04 10 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)近日推出 SEMPER™ Nano NOR Flash 闪存产品。这种存储器经过专门优化,适合在电池供电的小型电子设备中使用。健身追踪器、智能耳机、健康监测仪、无人机和 GPS 导航等新型可穿戴应用及工业应用不断涌现,有助于实现精准跟踪、记录关键信息、增强安全性、降低噪声等更多功能。这些先进的功能和使用场景要求在体积更小的电子设备中配备更大容量的存储器。据Omdia 数据显示,蓝牙耳机和头戴式耳机市场预计将以 25% 的年复合增长率提升,到 2024 年将超过 10 亿个 [1]

 

在市场对存储器的需求不断增长的同时,设计人员也面临额外的挑战——在有限的电路板空间内配备更大容量的存储器,同时尽最大程度延长电池使用寿命。英飞凌 SEMPER Nano NOR Flash 闪存产品是市面上首款可为客户提供具有高功率密度、较小占板面积、业界领先的低功耗等优势特性的同类解决方案,并具有强大的工程和设计支持。


英飞凌科技闪存解决方案营销与应用副总裁 Sandeep Krishnegowda 表示:“各种创新应用层出不穷,有望彻底改变我们的生活方式,而半导体在其中发挥着关键作用。通过使用生活中越来越智能化的电子产品,我们可以做出更好的健康选择,通过追踪亲人的身体状况,确保他们的安全。有了 SEMPER Nano,我们能在极其紧凑的空间中提供更大的存储容量,助力客户为他们的智能设备增添更多功能,同时还能通过内置 ECC 增强系统的可靠性。”

 

英飞凌 SEMPER Nano NOR Flash 闪存产品提供了工业级和商用级两种 256 Mbit 1.8 V 配置,其 SPI 吞吐量高达 40 Mbyte/s,可实现业内领先的待机电流和有效电流。内置纠错码(ECC)增强了可靠性,可配置的扇区架构则支持对代码或数据存储进行优化。


SEMPER Solutions Hub为该产品系列提供全方面的支持,它是一个一站式站点,包含了将 SEMPER Nano NOR Flash 闪存集成到各类应用所需的所有模块。该站点还有配套的软件、工具和资源,可以精简整个设计过程,并帮助设计人员更快将产品推向市场。全新的 SEMPER Nano Pmod 兼容存储器模块可用于轻松搭建硬件开发平台。

 

关于英飞凌 SEMPER Nano NOR Flash 闪存产品

英飞凌 SEMPER Nano NOR Flash 闪存产品外形小巧,功耗超低。该器件采用了英飞凌MIRRORBIT™ 专利技术,可采用 KGW, WL-CSP和 BGA 等不同封装形式。关键的技术参数包括256 Mbit 密度、1.8 V 工作电压和高达 40 Mbps 的 SPI 吞吐量等。

 

关于 Infineon SEMPER Solutions Hub

SEMPER Solutions Hub全力支持开发工作,助力设计流程加速完成。通过这个门户网站,用户可以轻松获得软件开发工具套件(SDK)以及生产级驱动程序和应用软件代码示例;英飞凌和第三方供应商提供的带微控制器(MCU)系统电路板的硬件原型设计套件;以及选定集成开发环境(IDE)的技术支持。该门户网站还支持多种架构,包括英飞凌 PSoC™ 6、AURIX™ TC375、Raspberry Pi 和 NVIDIA® Jetson Nano™ 等等。 

 

供货情况

SEMPER Nano 产品现可提供 KGW 和 WLCSP 两种封装。BGA 封装可根据需求提供。Pmod 兼容存储器模块以零件号 EVAL-S25FS256T 提供。如需详细了解 SEMPER Nano 存储器,请访问 www.infineon.com/semper-nano;如需详细了解 SEMPER 解决方案中心,请访问 www.infineon.com/semper-solutions-hub

 

[1] CAGR 2022-24。数据来源:Omdia《2022 年第三季度移动和嵌入式市场跟踪》

Press Photos

  • 英飞凌 SEMPER Nano NOR Flash 闪存产品是市面上首款可为客户提供具有高功率密度、较小占板面积、业界领先的低功耗等优势特性的同类解决方案,并具有强大的工程和设计支持。
    英飞凌 SEMPER Nano NOR Flash 闪存产品是市面上首款可为客户提供具有高功率密度、较小占板面积、业界领先的低功耗等优势特性的同类解决方案,并具有强大的工程和设计支持。
    SEMPER_Nano

    JPG | 638 kb | 2126 x 2004 px