AURIX™嵌入式软件: 增强型MC-ISAR TC3xx MCAL增加了符合ASIL D和SIL-2标准的驱动程序,以支持AUTOSARv4.4.0
【 2023 年 6 月 9 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)通过在现有的AUTOSARv4.2.2 MCAL基础上增加对AUTOSARv4.4.0的支持,进一步扩展其AURIX™ TC3xx MCAL。这将加快OEM厂商的软件开发。针对ASIL D应用,MC-ISAR TC3xx路线图已更新,以提供符合ASIL D标准的驱动程序。通过即将推出的维护版2.25.0,该驱动程序将包含符合ASIL D标准的软件产品。2.30.0版本将提供对IEC 61508 SIL-2的支持。最新版本面向各个汽车领域的AUTOSAR应用,包括发动机、底盘、安全和车身,以及商业农用车、工业和船舶应用。
MC-ISAR AS440 EXT TC3xx的最大优势是支持最新标准,不再需要额外的驱动程序来进行ASIL D论证。它便于软件分区,并通过允许驱动程序在ASIL D域中运行而提高灵活性,从而简化了系统级安全论证。对于开发者来说,这为他们创造了竞争优势:他们可以使用符合ASIL D标准、具有资质和安全认证、可随时投入生产的驱动程序,从而帮助避免系统故障。此外,该驱动程序还支持ISO 21434标准,用于持续监测。半导体科技公司英飞凌的合作伙伴进一步为开发者提供的额外的服务和支持。
关键功能特性
下列AUTOSARv4.4.0 MCAL软件包已包括启用的驱动程序:
- MC-ISAR Basic: MCU、DIO、ICU、GPT、PWM、SPI、ADC、WDG、OCU、FLS、FEE、CAN、CanTrcv、LIN、BFX、CRC
- MC-ISAR Com Enhanced: FlexRay、以太网
- MC-ISAR MCD MCAL 复杂 驱动程序:除了标准AUTOSAR驱动程序外,还提供11个复杂驱动程序: DMA、FLSloader、UART、DS-ADC、SMU安全管理单元、DEMOCD: HSSL、SENT、I²C、IOM I/O 监测、STM 系统定时器、IRQ 中断请求。
此外,该软件包还包括一些重要功能,如AUTOSAR BFX和CRC库、ASPICE L2、FFI的ASIL D流程、MISRA 2012 change 1(CERT-C)合规性(AUTOSARv4.4.0),以及支持ISO 21434标准,用于持续监测。
供货情况
支持IEC 61508 SIL-2并符合关键ASIL D标准的驱动程序将从2023年年中开始提供。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/AUTOSAR。
Information Number
INFATV202305-113
Press Photos
-
MC-ISAR AS440 EXT TC3xx的最大优势是支持最新标准,不再需要额外的驱动程序来进行ASIL D论证。Infineon-embedded-software
JPG | 100 kb | 1500 x 1500 px