英飞凌HYPERRAM™ 3.0存储芯片与Autotalks第三代芯片组搭配,共同赋能新一代汽车V2X应用

2023-6-30 | 市场新闻

2023 6 30 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)和Autotalks于日前宣布,双方将展开合作,共同为新一代V2X(车联网)应用提供解决方案。英飞凌将在此次合作中提供车规级HYPERRAM™ 3.0存储芯片,以支持Autotalks的TEKTON3和SECTON3 V2X参考设计。

 

TEKTON3是一款完全集成的V2X SoC芯片,专门用于支持基于车联网的驾驶操作。V2X使得车辆与车辆之间以及车辆与周边环境之间能够进行相互通信,最终提高道路交通的安全性。并发的双频段无线电技术和完整的V2X软件技术实施通常需要外部存储器来管理调制解调器和应用需求。HYPERRAM可满足外部存储器对成本、功率密度和性能的要求,是首屈一指的存储芯片。

 

英飞凌提供的HYPERRAM 3.0器件,具有16位 HYPERBUS接口,可实现800 MBps的传输速率,进一步提升了英飞凌HYPERRAM系列产品的吞吐量。HYPERRAM 3.0器件符合车规级标准,能够满足TEKTON3的数据处理需求,是理想的扩展存储解决方案。

 

Autotalks研发副总裁Amos Freund表示:“英飞凌的HYPERRAM存储芯片和NOR闪存是我们最新一代V2X SoC产品的理想搭档。我们十分高兴能与存储芯片和车用芯片市场的领导者英飞凌携手合作,共同打造先进的V2X产品,从而帮助OEM厂商创建有针对性的V2X解决方案。”

 

英飞凌科技生态系统市场营销高级总监Patrick Le Bihan表示:“未来五年,全球V2X市场的年复合增长率预计将超过30%,所以此次与Autotalks的合作可谓恰逢其时。我们的HYPERRAM存储芯片和NOR闪存与Autotalks的SoC产品无缝协作,能够为客户带来高能效、低成本、高性能的解决方案。我们十分高兴能与领先的V2X设备提供商Autotalks合作,并且期待着双方在未来能够持续合作。”

 

供货情况

英飞凌HYPERRAM 3.0产品现已上市。如需了解这款完整解决方案的更多信息,请访问 www.infineon.com/HYPERRAM

 

Information Number

INFATV202306-114

Press Photos

  • 英飞凌和Autotalks将展开合作,共同为新一代V2X(车联网)应用提供解决方案。英飞凌将在此次合作中提供车规级HYPERRAM™ 3.0存储芯片,以支持Autotalks的TEKTON3和SECTON3 V2X参考设计。
    英飞凌和Autotalks将展开合作,共同为新一代V2X(车联网)应用提供解决方案。英飞凌将在此次合作中提供车规级HYPERRAM™ 3.0存储芯片,以支持Autotalks的TEKTON3和SECTON3 V2X参考设计。
    HYPERRAM_30

    JPG | 329 kb | 2126 x 1127 px