Teledyne e2v和英飞凌联合推出用于高可靠性边缘计算太空系统的处理器启动优化方案

2023-8-4 | 市场新闻

2023 8 4 日,德国慕尼黑和法国格勒诺布尔讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)和Teledyne e2v(NYSE代码:TDY)联合开发了一款计算密集型航天系统的参考设计。该设计以采用英飞凌抗辐射加固64 MB SONOS NOR Flash存储器的Teledyne e2v QLS1046-Space边缘计算模块为核心,可用于高性能太空处理应用。该参考设计解决了太空工作中一直存在的两个挑战——重量和通信限制。通过减少计算系统中的元件数量并实现边缘AI计算,这一设计有助于减少延迟和突破通信限制。

 

QLS1046-Space属于Teledyne e2v Qormino®产品系列,集成了4GB DDR4内存和64位Quad Arm® Cortex® A72处理器。因此,该模块需要一个非易失性存储器来启动。英飞凌的抗辐射加固 SONOS CYRS17B512非易失性存储器专为处理器的启动和FPGA配置进行了高度优化。由于内存支持1.8V电压,该存储器的QSPI总线可以直接连接到QLS1046-Space,无需使用电压转换器。此外,两个SONOS NOR闪存存储器可用于冗余设计,以满足太空需求。

 

QLS1046-Space和CYRS17B512都具有高抗辐射性能,部署在太空中可确保安全运行和使用寿命长久。两个半导体器件组合后可实现100krad(Si)的电离总剂量(TID)和60MeV.cm2/mg的单粒子锁定(SEL)抗扰度。

 

Teledyne e2v应用工程师Thomas Porchez表示:“通过与英飞凌等重要技术合作伙伴的合作,我们以Teledyne e2v久负盛名的Qormino边缘计算模块为核心,成功建立起一个产品生态系统。这项新的参考设计大幅简化了太空系统设计者的工作,使他们能够按时并在预算之内完成所有工作,同时减少了工程量。”

 

英飞凌科技航空航天与国防业务存储器解决方案副总裁Helmut Puchner表示:“我们的CYRS17B512 NOR Flash存储器和Teledyne e2v的QLS1046-Space处理器模块非常适合在要求苛刻的太空设计中协同运行。它们是面向高性能计算应用的太空解决方案的关键元件,我们预计集成了这两个关键元件的参考设计会在市场上引起浓厚兴趣。”

 

关于 Teledyne e2v

Teledyne e2v的创新引领了医疗保健、生命科学、航空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v的优势包括关注客户面临的市场和应用挑战,并与客户合作,提供创新的标准、半定制或全定制解决方案,为他们的系统带来更高的价值。

Information Number

INFATV202307-127

Press Photos

  • Teledyne e2v和英飞凌联合推出用于高可靠性边缘计算太空系统的处理器启动优化方案
    Teledyne e2v和英飞凌联合推出用于高可靠性边缘计算太空系统的处理器启动优化方案
    512Mb_NOR_Flash_Rad

    JPG | 698 kb | 2126 x 1923 px