英飞凌推出XENSIV胎压传感器,以智能功能满足胎压监测系统的需求
【 2023 年 10 月 11 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)将自身在汽车领域经验证的专业知识与面向汽车胎压监测系统(TPMS)市场的专利玻璃-硅-玻璃MEMS硅麦传感器结合,推出XENSIV™ SP49胎压监测传感器。该传感器集成了MEMS传感器与ASIC,可提供先进的胎压监测系统所需的智能轮胎功能。XENSIV™ SP49胎压监测传感器采用性能强大的 32位Arm® M0+内核、大容量闪存和 RAM,并具有低功耗监测(LPM)以及更优化的快速加速度感应功能,适用于轮胎位置自动检测、轮胎充气辅助、爆胎检测、负载检测等智能轮胎功能。
SP49 是英飞凌上一代 SP40 TPMS 新一代产品,与SP40引脚对引脚兼容,配备硬件主/从 I²C接口及软件模拟 UART、SPI 和 PWM 接口,适用于1 GHz 以下频率,并可扩展以用于 BLE TPMS。这款传感器达到ASIL-A级标准,集成度高且经过优化,具备现代TPMS模块所需的所有功能。SP49集成了微控制器、传感器和便捷的外设,因此只需要少量无源元件,即可构成完整的TPMS传感器单元。该半导体器件采用低功耗设计,是电池供电应用的理想选择。
除了能够利用内部集成的间隔计时器实现唤醒功能外,SP49传感器还适用于需要低功耗的独立远程压力传感解决方案。在这些应用中,该款具有唤醒功能和一流灵敏度的低频接收器能够实现按需测量。
供货情况
XENSIV 胎压传感器现已开放订购。更多信息,请访问 www.infineon.com/tire-pressure-sensor-tpms/sp49。
Information Number
INFATV202309-149
Press Photos
-
XENSIV™ SP49胎压监测传感器集成了MEMS传感器与ASIC,可提供先进的胎压监测系统所需的智能轮胎功能。XENSIV_SP49_tire_pressure_product
JPG | 605 kb | 2126 x 2440 px