Neutron Controls与英飞凌在汽车先进电池管理平台领域开展合作
【 2023 年 10 月 18 日,德国慕尼黑和加拿大渥太华讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)的解决方案可帮助工程师开发可靠的汽车电池管理系统(BMS)。英飞凌首选设计公司Neutron Controls现已发布ECU8™系统平台,能够加速基于英飞凌芯片组的电池管理系统(BMS)开发。通过该平台,Neutron Controls及其设计服务客户可以为电池管理单元提供完整的半导体硬件和软件平台解决方案,并符合ASIL-D, ISO26262标准,从而显著减少开发工作量。
ECU8能量控制单元包括Neutron Controls专有的微控制器模块,其中包括 AURIX™ TC3xx和 TC4xx、TLF35584 Hypersonic PMIC、TLE9015 ISO UART收发器和TLE9012 ISO UART电池接口卡。ECU8是Neutron Controls快速工程开发(RED)平台系列的最新成员,该系列多功能平台旨在加速软件开发、原型设计和产品开发。
ECU8平台兼容锂离子电池单元,每个模块可单独监控多达12个电池单元。通过组合多达20个模块,该平台可支持高达1000伏的电池。ECU8的可用通信接口包括用于环形模式的iso-UART和iso-SPI、双以太网端口和三个CAN-FD端口。它还为外部接触器提供高压侧和低压侧驱动器。从软件的角度来看,AURIX TC3x TriCore™架构的各种组件都实施了底层驱动器。此外,其还可集成电量状态(SoC)和健康状态(SoH)的计算。
关于 Neutron Controls
Neutron Controls是英飞凌首选设计公司,提供定制设计、培训和咨询服务。该公司提供世界级的工程设计服务,专门为汽车、商用和非公路电动汽车的电池管理提供可靠的高性能系统。Neutron Controls总部位于加拿大渥太华,拥有超过100年的行业经验。该公司的业务已迅速从美国和加拿大扩展到包括欧洲和亚洲在内的国际市场,直接与汽车制造商合作,并且在美国汽车工程师协会(SAE)担任代表。
点击下方链接了解更多信息: www.neutroncontrols.com和 www.neutroncontrols.com/solutions/#ecu8。
Information Number
INFATV202310-002
Press Photos
-
英飞凌首选设计公司Neutron Controls现已发布ECU8™系统平台,能够加速基于英飞凌芯片组的电池管理系统(BMS)开发。ECU8_Cover
JPG | 362 kb | 2126 x 1268 px
-
英飞凌首选设计公司Neutron Controls现已发布ECU8™系统平台,能够加速基于英飞凌芯片组的电池管理系统(BMS)开发。ECU8_PCB
JPG | 371 kb | 2126 x 1417 px