英飞凌推出TRAVEO T2G-C系列图形MCU,以MCU的成本为汽车图形应用提供堪比MPU的性能

2023-12-8 | 市场新闻

2023 12 8 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出搭载新型图形引擎的全新TRAVEO™ T2G-C系列车用微控制器(MCU)。该引擎采用全新的智能渲染技术,可为汽车图形应用带来出众的性能。这款全新MCU占用空间小,可简化主机厂的集成并降低BOM(材料清单)成本,适用于汽车、摩托车、非公路移动出行交通工具的高级智能移动仪表盘和平视显示系统以及注重质量和安全的工业和医疗应用。

 

 

英飞凌科技微控制器产品线智能移动出行副总裁 Ralf Koedel 表示:“TRAVEO T2G-C系列微控制器配有专用的图形加速器,能够以MCU的成本,助力打造具有微处理器性能的仪表盘、车载信息娱乐和座舱系统。该系列MCU采用基于英飞凌专利的创新的行缓存处理技术,与市面上同类半导体器件相比,只需要传统帧缓存方案10%的缓存大小,从而降低功耗、内存需求和BOM成本。”

 

该器件搭配智能座舱中的处理器,可实现极快的启动时间。MCU内置的图形引擎可将图形处理所需的内存减少3至5倍,从而降低功耗和成本。由于配备经过优化的2.5D图形引擎,该MCU可支持分辨率高达1920 x 1080的全虚拟仪表盘。此外,全新T2G-C系列MCU已推出工程样品。其具有一个LPDDR4接口,可显示复杂的3D场景,为设计人员设计现代人机界面(HMI)带来了更大的自由度。

 

TRAVEO T2G-C系列微控制器搭载两颗频率高达320 MHz的 Arm Cortex-M7内核,具有同类最佳ASIL-B/SIL-2 安全性能。该系列MCU具有高达6MB 的闪存和4MB的内部显存或1GB LPPDR4显存,并配备EVITA高级硬件安全模块(HSM),通过硬件加密加速器提供高级安全性,并通过专用的ARM Cortex-M0+提供增强硬件保护。因此,这款高性价比的MCU充分考虑到最新的功能安全和信息安全要求,而且提供从 500 引脚 BGA(通过 216 引脚 TEQFP)到 144 引脚 LQFP的丰富封装选择。CAN-FD、LIN、千兆以太网和 CXPI 作为嵌入式外设提供。JPEG 解码器、视频输入和输出以及两个串行存储器接口(SPI 或 xSPI)使整个产品组合更加完善。

 

英飞凌为客户提供可靠的合作伙伴网络,通过合作伙伴的HMI 工具,为微控制器的关键硬件功能提供支持。结合经过认证的HMI工具,TRAVEO T2G图形控制器可助力开发人员实现最佳的应用性能。

 

供货情况

TRAVEO T2G CYT2CL系列(160 MHz Arm Cortex-M4F内核、4 MB嵌入式闪存)、TRAVEO T2G CYT3DL系列(240 MHz Arm Cortex-M7F内核、4 MB嵌入式闪存和2 MB显存)和TRAVEO T2G CYT4DN 系列(320 MHz 双Arm Cortex-M7F 内核、6 MB 嵌入式闪存和4MB显存)现已推出且接受订购。TRAVEO T2G CYT4EN(320 MHz双Arm Cortex-M7F 内核,6 MB 嵌入式闪存,LPDDR4 和 eMMC 接口)的工程样品也已推出。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/traveocluster

 

Information Number

INFATV202310-013

Press Photos

  • 英飞凌推出TRAVEO T2G-C系列图形MCU,以MCU的成本为汽车图形应用提供堪比MPU的性能
    英飞凌推出TRAVEO T2G-C系列图形MCU,以MCU的成本为汽车图形应用提供堪比MPU的性能
    TRAVEO_T2G_Cluster

    JPG | 671 kb | 2126 x 1772 px