SECORA™ Connect X:专为超小型设备打造的支付解决方案,支持 NFC 无线充电
【 2023 年 03 月 06 日, 德国慕尼黑 讯】智能可穿戴设备和物联网设备具有体积小、功耗低、功能丰富等特点,因此在各类场景中的应用正方兴未艾。用户使用具有 NFC 功能的可穿戴设备,可以实现商店付款,购票乘坐公共交通工具,或是通过门禁进入上班的写字楼等功能。为了顺应这一市场趋势,英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)推出了一体式交钥匙 NFC 解决方案——SECORA™ Connect X。这款功耗超低的增强型 NFC 解决方案为实现基于 EMVCo标准的支付扫清了障碍。此外,它现在还可为智能戒指、手环、智能手表等智能可穿戴设备提供 NFC 无线充电功能,让这些设备使用起来更加便利。
英飞凌科技安全互联系统事业部支付解决方案产品线负责人 Tolgahan Yildiz 表示:“未来几年,随着传感器和数字设备的使用日渐普及,以及医疗保健行业成为推动可穿戴设备创新的新引擎,可穿戴设备行业将迎来宝贵的发展良机。无论是为了方便使用,还是为了打造更小巧的设计,NFC 无线充电都将变得越来越重要。SECORA Connect X 解决方案顺应这一趋势,让超小型无源可穿戴设备(如戒指或手环等日常用品)变身为能够实现数字支付交易的智能互联设备。”
据 ABI Research 预测 1 ,智能可穿戴设备的数量将以 12.8% 的复合年增长率(CAGR)强势增长,到 2027 年将达到 7 亿台左右。以前只在专业运动员训练时使用的 Oura Ring 和 Whoop Band 健身追踪器等可穿戴设备,如今已在普通人群中屡见不鲜。心血管疾病、肥胖症等慢性疾病的发病率持续攀升,推动了市场对可穿戴设备的需求。与此同时,疫情推动各行各业向着简单、快捷的数字支付方式加速转型。为此,服务提供商正在积极开发更多支持物联网的设备,全力打造无接触的流畅支付体验。这些设备不仅需要外形小巧、安全可靠,还必须提供值得信赖的消费者信息和支付数据保护。
为超小型设备开发的支付和 NFC 无线充电功能
SECORA Connect X,这款增强型 NFC 解决方案提供了先进的安全远程管理功能,使相应的智能设备能够执行消费者身份验证。SECORA Connect X 主要面向支付、交通和门禁等应用而设计,是一款安全快捷的 NFC 设备通信解决方案。英飞凌正在帮助多家智能戒指制造商引入这一特殊设计,将支付和 NFC 无线充电功能集成到超小型设备中,并且两种功能只需使用一根 NFC 天线。
凭借预先认证的支付应用、简洁的用户界面以及通过 PSoC™ 评估套件轻松实现的主机集成,产品设计人员和 OEM(原始设备制造商)能够实现无缝迁移,更快地将产品推向市场。该解决方案还支持 CDCVM(消费类设备持卡人验证方法)功能,这样客户不必在终端上输入额外的 PIN 码,便可方便快捷地通过身份认证,从而更快、更安全地完成交易。将支付数据保存在英飞凌的安全芯片(Secure Element)上,可确保安全无虞。
超低功耗可延长电池寿命
SECORA Connect X 多芯片封装与一根微型天线相连。该天线十分小巧,从而在缩小设备尺寸的同时提高了设计灵活性。这样也给其他半导体元器件留出了更多空间。SECORA Connect X 还简化了外部电路,采用了尺寸更小的芯片,使用的电容器不超过 7 个,并且它还拥有高度优化的紧凑外形。超小型天线还可以缩短电池充电时间,能够在 45 分钟内将电量从 20% 充到 80%。
得益于这个解决方案的超低功耗,电池使用寿命可长达三到四天之久。此外,支付解决方案的待机模式对电池寿命几乎没有影响,因为英飞凌增强型 NFC 设计的电流消耗只有 4 到 6 µA,远低于市场上的其他产品。综上,SECORA Connect X 能够优化交易性能,给客户带来极大便利。
供货情况
SECORA Connect X 现已获得 EMVCo 认证。英飞凌将会根据客户需求提供评估套件。此外,英飞凌还为客户提供设计导入支持。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/SECORA_Connect。
[1] 来源:ABI Research,《将会影响和不会影响 2023 年的 74 个技术趋势》,2023 年 1 月, https://go.abiresearch.com/lp-74-technology-trends-that-will-and-will-not-shape-2023
Press Photos
-
SECORA Connect X 多芯片封装与一根微型天线相连。该天线十分小巧,从而在缩小设备尺寸的同时提高了设计灵活性。超小型天线还可以缩短电池充电时间,能够在 45 分钟内将电量从 20% 充到 80%。SECORA-Connect-X-application
JPG | 251 kb | 2480 x 1654 px