英飞凌Edge Protect嵌入式安全解决方案满足系统开发者和监管部门对消费级和工业级物联网应用的要求
【 2023 年 7 月 26 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)于日前宣布推出 Edge Protect™嵌入式安全解决方案。这款全新的软件解决方案有四类安全配置,能够以不断增强的安全功能满足客户对物联网应用的要求。Edge Protect专门针对英飞凌PSoC™和AIROC™系列产品进行了优化,这款全新的解决方案还提供预先配置的产品安全类别以满足监管要求和行业标准。
贝恩公司的研究显示 [1],缺乏安全性是采用物联网应用的主要障碍;如果能够更好地解决安全问题,那么将有超过70%的客户会采购更多物联网设备。英飞凌全新的Edge Protect内置安全软件并且通过了 “PSA认证” ——PAS是Arm在2018年创建的通用安全框架,旨在将物联网和嵌入式生态系统纳入一个通用的安全基准。依托Edge Protect,消费级和工业级物联网OEM厂商可以更好地保护他们的品牌、降低责任风险、保护他们的IP并且更快地将产品推向市场。
Arm安全设备生态系统高级总监David Maidment表示: “为了继续扩大物联网的规模,安全不再是一件可有可无的选择,并且随着标准和法规的发展,从最基础的部分开始将安全性构建到设备中的需求越来越大。通过使全新解决方案达到PSA认证框架的标准,英飞凌正在帮助整个生态系统将安全放在第一位并推出更加安全的物联网设备。”
英飞凌科技产品安全高级总监Erik Wood表示:“作为安全和物联网行业的领导者,我们的下一步计划自然是推动Edge Protect走进大众市场。Edge Protect为消费级和工业级物联网应用带来了恰到好处的安全保障,总共可以提供四个安全保护等级。我们期待能让更多OEM厂商将Edge Protect集成到他们的物联网设备中,提升家庭、办公室和工厂等环境的安全性。”
英飞凌定义的Edge Protect类别包括(但不限于):
- 第1类:达到CRA/RED/PSA认证的1v2级别,需要具备信任根(RoT)、安全启动、固件更新和调试访问保护等功能以确保OEM IP的安全。
- 第2类:需要具备第1类的特征,外加Arm ® Trust Zone ®处理隔离、TF-M安全服务堆栈以及足够的内部存储器或安全的外部闪存串行存储器接口,并达到PSA认证的2级标准。
- 第3类:需要具备第2类的特征,外加加固的加速加密操作和故障传感器,并达到PSA认证的3级标准。
- 第4类:达到SESIP/PSA认证的3级标准,另外加入一个安全评级为AVA.VAN.4的硬件级隔离、同步冗余的安全飞地以实现安全启动、密钥存储、加密操作和调试访问控制。
Edge Protect兼容英飞凌最新的 ModusToolbox™ 3.1开发平台,能够在消费物联网、工业、智能家居和其他应用等各种用例中为开发者提供独一无二的体验。除了PSoC和AIROC系列产品之外,英飞凌ModusToolbox 3.1还兼容采用英飞凌产品的嵌入式应用,包括XMC™、EZ-PD™、PMG1微控制器等。
[1] 贝恩公司,“网络安全是释放物联网需求的关键”。2018年5月30日
供货情况
英飞凌Edge Protect现已上市。更多信息,请访问: www.infineon.com/edgeprotect。用户可直接从所安装的开发工具中获取ModusToolbox运行时软件的最新版本: www.infineon.com/modustoolbox。
[1] 贝恩公司,“网络安全是释放物联网需求的关键”。2018年5月30日
Information Number
INFCSS202306-120
Press Photos
-
英飞凌全新的Edge Protect内置安全软件并且通过了 “PSA认证” ——PAS是Arm在2018年创建的通用安全框架,旨在将物联网和嵌入式生态系统纳入一个通用的安全基准。Edge_Protect_visual
JPG | 356 kb | 2126 x 1417 px