英飞凌携手Edge Impulse扩展边缘AI能力,为蓝牙客户带来更多基于机器学习模型的平台选择
【 2023 年 8 月 28 日 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)于近日宣布与Edge Impulse合作,为PSoC™ 63低功耗蓝牙 ®微控制器(MCU)扩展基于微型机器学习的AI开发工具。人工智能物联网应用开发者现在可以使用Edge Impulse Studio环境,在高性能、低功耗的PSoC 63低功耗蓝牙微控制器上构建边缘机器学习(ML)应用。
此次合作为客户在基于PSoC 63低功耗蓝牙微控制器器件的系统中进行本地开发和配置机器学习应用提供了更多灵活性和平台选择,这些PSoC 63低功耗蓝牙微控制器器件可提供150-MHz Arm ® CPU性能、低功耗连接和丰富的外设选项套件。例如,搭载E-Ink显示屏模块( CY8CKIT-028-EPD)的 CY8CKIT-062-BLE先锋套件包含一个惯性测量单元、麦克风和温度传感器,其支持在专为低功耗、低云成本边缘物联网环境而优化的系统中使用AI模型对传感器采集来的真实数据进行处理。
英飞凌的 PSoC 63低功耗蓝牙微控制器器件采用基于Arm ® Cortex ®-M4F和Arm Cortex-M0+的双核芯片架构,在单个芯片上集成了低功耗蓝牙5.2、可配置的电压与频率设置、内置硬件安全、尖端电容接口等功能。作为市场上唯一的150 MHz 低功耗蓝牙微处理器,该款英飞凌PSoC器件集节能、小尺寸和可编程性于一身,可以完美适配受益于运行高级深度学习算法的边缘物联网应用。
Edge Impulse的产品简化了收集和构建数据集的过程,使用预先构建的构建块设计算法、使用实时数据验证模型,并在PSoC 63低功耗蓝牙微控制器等边缘目标部署完全优化的生产就绪方案。
英飞凌蓝牙产品线副总裁Shantanu Bhalerao表示:“此次与Edge Impulse在PSoC 63低功耗蓝牙微控制器方面的合作,使得英飞凌的客户可以更快推出针对嵌入式AI/ML用例的解决方案。英飞凌致力于使我们的客户能够开发自己的AI/ML模型,或者采用英飞凌或英飞凌重要的合作伙伴所提供的预定义模型套件中的模型。英飞凌十分高兴Edge Impulse能加入我们不断壮大的合作伙伴网络,并将继续与我们广泛的AI/ML合作伙伴合作来扩充我们的产品。”
Edge Impulse首席执行官兼联合创始人Zach Shelby表示:“凭借先进的处理能力和低功耗等优势,PSoC 63低功耗蓝牙微控制器是小至可穿戴设备,大至工业监测的新一代边缘设备的理想选择。在Edge Impulse平台的加持下,嵌入式开发者可以更快开发和部署各种令人兴奋且强大的边缘机器学习应用解决方案。”
Edge ML 系列活动和网络研讨会
了解CY8CKIT-062-BLE先锋套件的更多信息,请访问 英飞凌官网。英飞凌和Edge Impulse还在太平洋夏令时2023年7月12日上午9点举行的 联合网络研讨会上围绕PSoC 63低功耗蓝牙微控制器展开讨论。
关于英飞凌蓝牙产品
英飞凌的 AIROC™蓝牙和低功耗蓝牙器件出货量已超过10亿件,是物联网解决方案的理想选择。该丰富的产品系列包含了各种具备卓越性能、高可靠性和超低功耗的业内领先产品。
关于 Edge Impulse
Edge Impulse致力于使所有企业能够构建更加智能的边缘产品。借助Edge Impulse的技术,开发人员可以更快推出AI解决方案,企业团队能够将开发行业专属解决方案的时间从原来的数年缩短到数周。Edge Impulse提供强大的自动化和低代码功能,可以更轻松地构建有价值的数据集,并使用流数据开发先进的AI。Edge Impulse有超过75000名开发人员并与多家顶级芯片供应商建立合作关系,可提供在最大的硬件生态系统中进行验证和部署的无缝集成体验。关于Edge Impulse的更多信息,敬请访问 www.edgeimpulse.com。
Information Number
INFCSS202307-121
Press Photos
-
英飞凌携手Edge Impulse扩展边缘AI能力,为蓝牙客户带来更多基于机器学习模型的平台选择PSoC_63_AIROC_Bluetooth
JPG | 562 kb | 2126 x 2005 px