英飞凌推出全新 PSoC Edge产品系列,扩展微控制器产品组合,为边缘应用带来高性能、高能效的机器学习技术

2023-11-28 | 市场新闻

2023 11 28 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)于近日宣布推出全新的PSoC™微控制器(MCU)产品系列,即PSoC™ Edge。PSoC™产品组合是英飞凌基于Arm® Cortex®内核打造的高性能且低功耗的安全器件。PSoC Edge 专为新一代实时响应计算和控制应用而设计,并提供由硬件辅助的机器学习(ML)加速功能。该全新MCU产品系列通过降低人机交互的设计门槛,并为终端应用增加情景感知功能,让终端产品变得更加智能和直观易用,从而提供更高水平的终端用户体验。同时,它们还能通过内置的英飞凌Edge Protect嵌入式技术提供强大的隐私和安全保护。

 

 

英飞凌科技微控制器产品线高级副总裁Steve Tateosian表示:“ 英飞凌基于多年来提供解决方案的经验,推出了全新的PSoC Edge产品系列。这些经验来自于英飞凌采用MCU来打造高度实用且性能强大的系统,从而实现对世界的智能控制,并与之实现智能交互和连接。PSoC Edge提供动态可调的功耗与性能模式,能够为新一代的应用提供新兴的AI/ML需求、丰富的HMI(人机交互)功能以及安全功能。并且提供富有深度的软件和工具生态系统,以支持用户项目开发。”

 

PSoC Edge MCU搭载高性能的Arm Cortex-M55内核,包含Helium™ DSP 增强指令集,Arm Ethos-U55、Cortex-M33以及英飞凌超低功耗 NNLite(一款专有的硬件加速器,用于加速在机器学习和AI应用中的神经网络运算)。这款产品支持 “always-on” 的传感和响应功能,适用于智能家居、安防、可穿戴设备、机器人等众多先进的物联网和工业应用。该系列产品还具有充足的片上存储资源(包括非易失性RRAM),并提供高速、安全的外部存储器支持。PSoC Edge 系列为日益复杂的新一代智能系统带来了丰富的扩展空间,同时实现了软件的重用和可移植性。

 

PSoC Edge系列微控制器比以往更加智能,因而能够为现有的 PSoC 产品组合扩展更多对高级图形、语音、音频和视觉应用的支持。这款新产品可在相同的半导体产品系列内实现应用的轻松移植,以及对已有设计的升级。

 

在一系列赋能技术的支持下,开发者可以充分利用PSoC Edge的强大功能来满足当前和未来的设计需求。凭借强大的生态合作伙伴、综合全面的文档和业界公认的 ModusToolbox™ 软件(包括与 Imagimob Studio AI 解决方案的集成),PSoC Edge 能够加快产品上市的速度。

 

ModusToolbox 软件支持

英飞凌的 ModusToolbox 软件平台提供一系列开发工具、软件库和嵌入式实时运行资源文件,能够为开发者带来灵活而全面的开发体验。ModusToolbox 支持广泛的用例,包括消费级物联网、工业、智能家居、可穿戴设备等诸多应用。

 

Imagimob Studio 边缘 AI 赋能

Imagimob Studio 是集成到 ModusToolbox 中的一个边缘AI开发平台,可实现从数据输入一直到模型部署的端到端ML开发。各种入门项目案例以及由 Imagimob 提供的就绪模型让用户能够轻松上手。将Imagimob与PSoC Edge系列微控制器搭配使用,可在边缘侧部署最先进的机器学习模型。

 

供货情况

PSoC Edge 系列微控制器现已面向早期试用客户提供样品。如需了解更多信息或申请加入早期试用计划,请访问 www.infineon.com/psocedge

Information Number

INFCSS202311-019

Press Photos

  • 英飞凌推出全新 PSoC Edge产品系列,扩展微控制器产品组合,为边缘应用带来高性能、高能效的机器学习技术
    英飞凌推出全新 PSoC Edge产品系列,扩展微控制器产品组合,为边缘应用带来高性能、高能效的机器学习技术
    PSoC_Edge

    JPG | 534 kb | 1500 x 1414 px