英飞凌推出PSoC™ 4000T,信噪比提高10倍且支持多重传感应用的超低功耗微控制器

2023-11-16 | 市场新闻

2023 11 27 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出PSoC™ 4000T系列微控制器(MCU)。这一全新的MCU系列以出色的信噪比、防水特性和多重传感功能,以及最高的可靠性和鲁棒性,实现了同类最佳的低功耗电容式传感解决方案。

 

PSoC 4000T MCU扩大了基于Arm ® Cortex ®-M0+的PSoC 4 MCU产品阵容,其特点是采用了英飞凌第五代高性能CAPSENSE™电容式传感技术。与前几代产品和同类解决方案相比,新一代技术的信噪比(SNR)性能提高10倍,功耗则降至1/10。

 

PSoC 4000T触摸感应功能可实现低功耗和待机功耗下的人机界面(HMI)操作,从而优化Always-on触摸感应设计并延长电池供电产品的电池续航能力。设计人员现在可以充分利用PSoC 4000T 提供的各种传感支持,如接近、湿度、温度和环境光传感等。第五代CAPSENSE技术为交互式用户界面提供了更好的设计,如接近感应及手势、电容式滑块、电容式触控板、小尺寸触摸屏、穿戴检测和液位检测等。

 

英飞凌科技物联网、计算和无线业务部高级副总裁 Steven Tateosian 表示:“英飞凌致力于提供创新的尖端技术,以满足客户不断发展变化的需求。采用我们第五代CAPSENSE技术的PSoC 4000T是人机界面发展过程中的一次重大飞跃,为该行业树立了新标杆。”

 

关于 PSoC 4000T 系列

对于基于PSoC 4000和PSoC 4000S的设计,PSoC 4000T系列可提供一条简便的升级路径,通过软件与算法软件包的兼容性,使其也能够使用先进的第五代 CAPSENSE技术。PSoC 4000T系列适用于各种低功耗应用,包括可穿戴设备、可听戴设备、智能互联IoT设备等。

 

ModusToolBox™

英飞凌ModusToolbox™ 软件平台提供的一系列开发工具、程序库和嵌入式运行算法资源,实现了灵活而全面的开发体验,并在最新软件版本中集成了PSoC 4000T系列。ModusToolbox 支持各种不同的应用案例,包括消费物联网、工业、智能家居、可穿戴设备以及众多其他应用。

 

供货情况

PSoC 4000T目前已推出15种型号。为贴合客户需求,该系列MCU在订购时提供SG-XFWLB-25、PG- VQFN 16和PG-VQFN-24三种封装,且可选择24或48 MHz频率、32或64 kByte闪存、以及4或8 kByte SRAM。更多信息,敬请访问 www.Infineon.com/PSoC4000T

Information Number

INFCSS202311-023

Press Photos

  • PSoC 4000T MCU扩大了基于Arm® Cortex®-M0+的PSoC 4 MCU产品阵容,其特点是采用了英飞凌第五代高性能CAPSENSE™电容式传感技术。
    PSoC 4000T MCU扩大了基于Arm® Cortex®-M0+的PSoC 4 MCU产品阵容,其特点是采用了英飞凌第五代高性能CAPSENSE™电容式传感技术。
    PSoC_4000T

    JPG | 824 kb | 2126 x 2004 px