英飞凌旗下边缘人工智能企业Imagimob推出Ready Models, 可快速将机器学习模型投入生产

2024-2-4 | 市场新闻

2024 2 5 日,德国慕尼黑讯】秉承为智能设备上市提供更佳、更快方法的使命,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)旗下的边缘人工智能公司Imagimob推出IMAGIMOB Ready Models。这套完整的机器学习(ML)解决方案可确保为边缘智能设备提供稳健、高性能和可量产的AI应用方案。Ready Models可快速部署到PSoC™ 6 等现有微控制器(MCU)这类半导体硬件上,而用户无需投入模型开发所需的成本、时间和专业知识。

 

Imagimob客户服务负责人Sam Al-Attiyah表示:“在目前的边缘AI领域,能够为任何一种解决方案提供现成模型的公司屈指可数。Ready Models建立在我们八年专业知识的基础之上,并在不同环境中进行了全面的现场测试,因此在性能方面是经过验证的。而且,我们能够在小型边缘设备上运行这些模型,确实是不多见的。”

 

为确保Ready Models的稳健性,Imagimob完整列出了可能遇到的不同场景,并对这些场景进行测试。这套模型还在全球各地的不同地点中进行了测试,确保它们在工作时不会因特定的地理位置或人群特点而产生偏差。最后,通过在设备上进行现场测试,可以测试和记录模型在预期硬件设置下的实际性能。这些举措使得当这套模型在客户的产品中实际部署时,能够完全按照客户的要求运行。

 

Imagimob正推出四种基于音频的Ready Models,包括用于婴儿监视器的Baby Cry、用于行人随身设备的警报检测,以及用于医疗健康领域可穿戴设备的咳嗽检测和鼾声检测。与此同时,公司其他正在开发的模型涉及音频、雷达、IMU(惯性测量单元)和电容传感技术领域。

 

更轻松地开启新的 ML 旅程

到目前为止,企业通过智能AI功能升级产品的门槛一直较高。自定义ML模型的典型开发流程不仅需要合适的软件工程和AI技术专业知识,还需要投入大量时间和资源进行大规模的开发,包括数据采集、验证和数据标记、基于数据的模型训练、在设备上模型部署,并在不同环境中进行测试以确保达到预期性能等。

 

相比之下,IMAGIMOB Ready Models无需或只需要客户投入极少的工程和AI能力就能落地。由于全部开发和测试工作均已完成,这些模型为市场和客户开辟了一条捷径。Imagimob首席执行官Anders Hardebring表示:“这为企业部署ML另辟蹊径,让整个过程变得更加简单便捷。他们无需大量投资就能在边缘设备上使用ML。依据企业开发人员技能和专业知识的不同,开发一个可量产的自定义模型通常需要六个月到一年的时间。而Ready Models可以帮助他们几乎在一夜之间启动并运行新的边缘AI功能。”

 

供货情况

IMAGIMOB Ready Models现已上市。更多信息,请访问 www.imagimob.com/ready-models

 

关于 Imagimob

Imagimob是一家快速成长的初创企业,致力于推动边缘人工智能和微型机器学习的前沿创新,助力客户打造引领未来的智能产品。公司总部位于瑞典斯德哥尔摩,自2013年以来一直服务于汽车、制造业、医疗保健和生活方式领域的全球客户。2020年,Imagimob推出了Imagimob Studio平台,用于在资源有限的设备上快速、轻松地开发端到端边缘人工智能应用。Imagimob Studio可在整个开发过程中为用户提供指导和助力,帮助用户提高生产力并加快产品上市速度,从而带来颠覆性改变。新推出的Ready Models可以快速、轻松地实现边缘人工智能。Imagimob专注于前沿领域研究,是人工智能和嵌入式技术领域的市场领导者。Imagimob于2023年5月正式并入英飞凌。

About Infineon

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问 www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/market-news/

关注我们: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFCSS202312-035

Press Photos

  • Imagimob首席执行官Anders Hardebring
    Imagimob首席执行官Anders Hardebring
    Anders_Hardebring

    JPG | 466 kb | 2126 x 1712 px

  • Imagimob客户服务负责人Sam Al-Attiyah
    Imagimob客户服务负责人Sam Al-Attiyah
    Sam_Al-Attiyah

    JPG | 1024 kb | 2126 x 2835 px