英飞凌MOTIX™系列再添新成员:推出适用于电池供电应用的160 V双通道栅极驱动器IC

2023-12-21 | 市场新闻

2023 12 21 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布其适用于汽车和工业电机控制应用的MOTIX™系列再添新成员。为进一步扩大这一先进产品系列的阵容,英飞凌推出了MOTIX双通道栅极驱动器IC,包括 2ED2742S01G2ED2732S01G2ED2748S01G2ED2738S01G。这些160 V的绝缘体上硅片(SOI)栅极驱动器均为功能强大且性价比高的小型栅极驱动器解决方案,具有出色的抗闩锁能力,并且专门用于电池供电应用,如无绳电动工具、多旋翼飞行器、无人机和电池电压高达120 V的轻型电动汽车等。

 

 

英飞凌的SOI技术不存在寄生二极管结构,具有出色的稳健性, 以及业界一流的对VS引脚上抗负瞬态电压尖峰的能力。这些双通道栅极驱动器集成了自举二极管,可为外部高压侧自举电容供电,从而进一步降低系统级BOM成本。这些半导体器件采用紧凑型3 x 3 mm² VSON10封装,并且提供半桥(HB)和高边 + 低边(HS + LS)两种配置以及两种不同的拉/灌电流,可以在各种应用中驱动n沟道MOSFET。

 

2ED2732S01G和2ED2742S01G的拉电流为1 A,灌电流为2 A;2ED2738S01G和2ED2748S01G的拉电流为4 A,灌电流为8 A。所有产品的V CC 和 V B引脚均具有独立的欠压锁定(UVLO)功能,半桥产品还集成了击穿保护(STP)功能。此外,相关的JEDEC78/20/22测试表明,MOTIX 160 V解决方案完全满足工业应用要求。

 

供货情况

MOTIX 160V SOI低压电机控制解决方案现已上市。使用2ED2742S01G的 EVAL-6ED2742S01QM1评估板也已上市。更多信息,请访问 www.infineon.com/MOTIX

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问 www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/  

关注我们: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFGIP202312-035

Press Photos

  • MOTIX 160V SOI低压电机控制解决方案现已上市。使用2ED2742S01G的EVAL-6ED2742S01QM1评估板也已上市。
    MOTIX 160V SOI低压电机控制解决方案现已上市。使用2ED2742S01G的EVAL-6ED2742S01QM1评估板也已上市。
    MOTIX_2ED27xxS01G

    JPG | 260 kb | 2126 x 1113 px