英飞凌与 Infinitum 携手推动低碳化进程,在APEC 2023上展示Infinitum具有突破性和可持续性的空心电机
【 2023 年 03 月 27 日,德国慕尼黑和美国加利福尼亚州圣何塞讯】英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)在 APEC 2023 (美国应用能源电子展)上宣布将与Infinitum 携手合作。这是一家创造了可持续、突破性空心电机的制造商。在此次技术合作中,英飞凌将提供碳化硅(SiC)CoolSiC™ MOSFET 和其他关键的半导体元器件,助力 Infinitum的电机系统实现精确的电机控制、出色的功率以及高能效。
在3月19日至23日于美国佛罗里达州奥兰多举行的 APEC 2023上,英飞凌在其展位展出了用于商业和工业应用的 Infinitum 空心 EC 电机。该电机采用了 Infinitum 公司的空心电机专利设计,用轻质印刷电路板(PCB)定子取代了传统电机中笨重的铁定子。与传统电机相比,Infinitum公司 屡获殊荣的电机产品尺寸缩小了50%,重量减轻了 50%,效率提高了 10%,且铜的使用量也减少了 66%。
Infinitum 公司总裁 Rick Tewell 表示:“英飞凌是领先的碳化硅芯片和嵌入式技术供应商商,能够从能源的使用效率、碳足迹和性能等多个方面,极大地提升 Infinitum 电机系统的增值功能。我们非常高兴能与英飞凌持续合作。英飞凌帮助我们为工业领域的客户带来具有突破性创新的产品。”
英飞凌科技工业功率控制事业部产品营销总监 Michael Williams 表示:“英飞凌和 Infinitum在推动低碳化方面有着相同的使命和担当,致力于提高工业应用的电机控制效率、减少硬件损耗。我们很高兴能与 Infinitum 合作,该公司提供的电机控制系统屡获殊荣,其电机硬件设计水平也达到了新高度。英飞凌则拥有成熟的碳化硅和半导体技术,可以帮助 Infinitum 实现更精准的电机控制、更出色的功率以及更高的能效。”
作为 碳化硅芯片的行业领导者,英飞凌能够为在恶劣环境下运行的各种应用提供 650 V 甚至更高电压的电源开关。该公司在碳化硅领域已经深耕二十多年。相较于硅基解决方案,英飞凌的 CoolSiC 半导体器件还能提高效率、缩小设备尺寸、降低成本,从而为客户,包括Infinitum带来更多增值功能。
如需进一步了解英飞凌在提高能源效率方面做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy。
Information Number
INFIPC202303-083
Press Photos
-
Infinitum 空心 EC 电机采用了 Infinitum 公司的空心电机专利设计,用轻质印刷电路板(PCB)定子取代了传统电机中笨重的铁定子。与传统电机相比,Infinitum公司屡获殊荣的电机产品尺寸缩小了50%,重量减轻了 50%,效率提高了 10%,且铜的使用量也减少了 66%。Infinitum-Aircore-EC
JPG | 623 kb | 2126 x 1582 px