英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器符合国际绿色建筑认证标准WELL和LEED对性能的要求

2023-6-28 | 市场新闻

2023 6 28 日,德国慕尼黑讯】提高建筑能效是实现全球低碳化的重要途径之一。为了满足这一需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)提供能提升建筑绿色性能的XENSIV™ PAS CO2传感器,并于近日宣布,XENSIV PAS CO2传感器已达到国际公认的绿色建筑认证标准WELL和LEED对性能的要求。具体而言,该传感器有助于实现5项WELL认证判断标准(包括通风设计、空气质量监测和感知等)与6项LEED认证组合部分标准(包括优化能源性能、强化室内空气质量策略等),从而帮助建筑在LEED认证中最高获得28分,WELL认证中最高获得6分。

 

这些资质已在GREENMAP所执行的战略评估中落实。GREENMAP是一个意大利领先的绿色建筑创新中心Habitech所开发的项目。该组织已被授权对WELL性能测试,也是一家老牌公认的LEED认证供应商。

 

GREENMAP首席项目官Laura Pighi表示: “我们的目标是帮助企业将可持续发展作为推进创新发展战略的一部分。GREENMAP帮助企业与机构挖掘产品价值,从而创造更加绿色的未来。此次与英飞凌合作使得我们有机会了解他们的研究、应用,以及长期坚持可持续发展、低碳化和数字化的战略。”

 

英飞凌科技射频和传感器业务负责人Jan-Hendrik Sewing表示:“环境传感是我们日益增长的软件驱动传感器解决方案的支柱。我们的XENSIV PAS CO2传感器解决方案为居住者提供更健康环境,提高通风系统的运行效率,确保环境舒适性,同时大幅减少能源需求和二氧化碳排放。”

 

到目前为止,NDIR公认是十分先进的二氧化碳传感器技术。而XENSIV PAS CO2现已证明光声光谱学(PAS)原理符合WELL认证的传感器技术要求。另外英飞凌的二氧化碳传感器性能比肩高端NDIR解决方案,但尺寸却是NDIR的四分之一。

 

为保障居住者的健康、提高效率、节约能源成本并实现环境、社会和治理(ESG)目标,企业与机构将绿色建筑的建造作为战略重点。英飞凌XENSIV PAS CO2传感器助力建筑达到WELL和LEED认证标准,XENSIV PAS CO2根据楼宇使用和空气质量情况实时调整新风的供应,实时精准的数据帮助系统检测二氧化碳浓度,并进行按需求通风,以此改善空气质量,减少系统能耗(减少最多30%的能耗),提高环境舒适度、幸福感和工作效率。XENSIV PAS CO2传感器与HVAC(暖通空调)系统上的应用,是英飞凌推动低碳化和数字化的完美范例。

 

XENSIV PAS CO2是基于光声光谱学(PAS)技术的二氧化碳传感器,可实时测量室内空气质量并推动节能策略,保证室内环境的卫生健康。该传感器在小型模块上集成一个传感器,腔体含MEMS声学检测器、红外源和光学滤波器、一个用于信号处理和算法的微控制器(负责执行ppm计算、高级补偿和自校准算法)以及一块驱动红外光源的MOSFET芯片。

 

英飞凌MEMS声学检测器出色的灵敏度为XENSIV PAS CO2传感器带来一流的检测精度。XENSIV PAS CO2传感器小型化尺寸与其他商用的二氧化碳传感器相比,能减少75%以上的空间。精度高,尺寸小是XENSIV PAS CO2传感器两个突出的优势。

 

供货情况

XENSIV PAS CO2传感器现已上市并开放订购。更多信息,请访问 www.infineon.com/co2视频

Information Number

INFPSS202306-119

Press Photos