用于NFC无源锁的英飞凌单芯片解决方案助力KISS利用新型智能锁解决方案将自助仓储行业的安全性提升至更高水平
【 2023 年 11 月 13 日,德国慕尼黑讯】许多行业正在迅速淘汰传统钥匙,自助仓储行业也在顺应这一时代趋势。总部位于美国的Keep It Simple Storage(KISS)公司是一家致力于简化自助式仓储设施运营流程的先进解决方案提供商,该公司所使用的安全锁已经从手动锁过渡到了全自动遥控安全锁系统。借助英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)基于NFC 技术且锁体免装电池的智能锁解决方案,这家仓储租赁服务提供商利用智能锁实现了对仓储设施安全性的重要保障。
KISS 智能锁系统使得业主和运营商无需借助电池、蓝牙或电缆等容易造成干扰的附加设备,便能够将手动锁换成智能锁。这一系统该行业提供了前所未有的即时故障诊断和远程维护等功能,解决了自助式仓储设施管理过程中常见的问题,比如拍卖、钥匙丢失、换锁等。另外,运营商也无需为了应对个别锁具的故障而配置全天候的维护团队。该智能锁采用了英飞凌的 NAC1080 微控制器(MCU),这是一款集成了半桥驱动IC的单芯片解决方案,适用于NFC 无源锁等应用。
KISS创始人Robert Kapp表示:“我们十分高兴面向全球市场推出全新的智能锁产品,它完美融合了先进的NFC技术和能量收集机制。这款锁具不仅具有无与伦比的安全性,而且还体现了我们对可持续发展的追求。这不仅仅指的是开锁方式,更体现在这款产品解锁了一个通过技术手段杜绝低效、打造环保生活的未来。”
英飞凌科技电源与传感系统事业部非接触式电源与传感产品线副总裁Doris Keitel-Schulz表示:“我们十分高兴地看到公司的创新技术能够帮助客户开发出颠覆性的解决方案,以此减少电子垃圾,降低整体碳排放。”
英飞凌的 NAC1080 集成了一个半桥驱动IC和一个能量收集模块,因此能够以更少的元件在单芯片解决方案中开发智能执行器。通过NFC接口,NAC1080 MCU让用户可以使用智能手机直接控制设备,进而使得一套KISS锁系统可以管理多个仓储设施。此外,该系统还可通过移动应用程序扩展高级本地和云功能。NAC1080还降低了材料成本并支持产品设计的小型化。
该MCU支持多种工作模式,既可在无源模式下通过NFC 功能利用手机收集的能量进行供电,也可在有源模式下通过电池进行供电。NAC1080还集成了一个AES128加速器和一个随机数生成器,能够进行数据的加密和解密,同时实现超低功耗。除了应用于NFC无源锁以外,NAC1080还可用作应急备用电源及作为电子设备的NFC IC 接口。
关于 Keep It Simple Storage ( KISS )
KISS Solutions公司拥有20余年的仓储设施持有和运营经验,通过创造先进的技术满足和支持客户的一切需求,同时帮助客户降低管理费用,提高利润。通过KISS Solutions的服务,管理人员可以随时随地监控多个仓储设施,为当今市场上的客户提供非凡的客户服务并简化他们的业务模式。Kiss Solutions运用双向智能视频软件、面向客户的移动应用、商店的自动语音应答系统以及智能摄像头和传感器,为希望踏入虚拟运营世界的企业主提供全套解决方案。更多信息,请访问 www.keepitsimplestorage.com。
Information Number
INFPSS202309-151