STIWA在2023荷兰欧洲邮政快递展览会上展示基于英飞凌无电池NFC锁技术的智能锁解决方案SMALOX
【 2023 年 12 月 6 日,德国慕尼黑和奥地利阿特南 - 普赫海姆讯】STIWA集团,作为自动化和制造技术领域的引领者,在阿姆斯特丹举办的荷兰欧洲邮政快递展览会上展示了其智能锁解决方案SMALOX。这款智能锁专为应对快速发展的邮政快递服务市场的各种需求和挑战而开发,能够为不同的应用提供通用且创新的解决方案,这些应用包括家用工具箱、线下提货箱和钥匙箱等。SMALOX解决方案采用了英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)开发的近场通信(NFC)技术。
英飞凌的 NGC1081微控制器(MCU)是市面上独一无二的 NFC 标签侧控制器,其内部集成了电机驱动和能量采集模块。借助于NGC1081,单芯片的智能锁得以实现,从而降低材料成本。SMALOX 锁通过NFC技术直接从移动设备中获取电能,无需电池或电气连接等外部电源插座,既简化了安装过程,又降低了维护成本。
NGC1081集成了NFC接口、H 桥和能量采集模块,能够在单芯片解决方案中实施智能执行器。它支持多种工作模式,在无源模式下可由NFC场使用手机采集的能量来获取电能,在有源模式下可由电池供电。NGC1081还集成了AES128加速器和真随机数生成器,可在超低功耗环境下进行数据加密和解密。除了用于无源NFC锁外,NGC1081还可用于有源锁系统的备用电源、电子设备的NFC接口IC等应用。
STIWA市场销售主管Stefan Gehmayr表示:“通过与英飞凌联手推出SMALOX,我们正在挖掘汽车、自行车、电器和几乎所有家庭物品的无线能量共享的巨大潜力。所有物品现在都可以在没有电缆或电池的情况下上锁,这使SMALOX成为了一种真正可持续的解决方案。我们希望与英飞凌一起,克服电力供应的局限性,改变我们获得和使用各种物品的方式。我们憧憬着一个由无线电力共享驱动的电气化未来。”
英飞凌科技电源与传感系统事业部NFC解决方案产品营销与业务开发总监Qi Zhu博士表示:“ STIWA选择英飞凌的无源NFC锁解决方案,并将其集成到智能锁设计中,我们感到十分自豪。作为一家半导体领域的可靠合作伙伴,英飞凌帮助那些具备出色设计和制造能力的客户将现成的锁功能无缝集成至终端产品中。我们期待与STIWA密切合作,为客户提供先进的无源锁解决方案。”
STIWA 参加荷兰欧洲邮政快递展览会
在荷兰阿姆斯特丹举行的欧洲邮政快递展览会上,STIWA 邀请参观者探索了搭载英飞凌 NFC 技术的SMALOX功能,并了解了其将如何改变他们的运营方式。该展会为业内专业人士提供了一个体验未来安全访问和能源管理的平台。
关于 STIWA 集团
STIWA 集团是自动化、制造业和软件解决方案领域的佼佼者。该公司引领行业50余年,通过三个不同的业务部门在市场上打造了一个真正独一无二且无与伦比的生态系统。STIWA致力于通过综合全面的方法,将创新的理念转化为成功的解决方案。从先进的机械工程到高效的高性能生产技术和精密的软件工具,STIWA 在工业4.0时代树立了质量、速度和成本效益的新行业标杆。
STIWA 集团在全球拥有12家分支机构,营业额超3.35亿欧元,并且有一支超过 2300 名员工的专业团队,是全球自动化领域的领先者。公司服务于大众汽车、博世、麦格纳、Greiner等跨国企业,提供从产品概念开始,一直到自动化量产的连贯、高性能、标准化解决方案。
了解更多信息,请访问 www.STIWA.com。
Information Number
INFPSS202310-010