英飞凌推出带有集成温度传感器的全新 CoolMOS S7T

2023-12-19 | 市场新闻

2023 12 19 日,德国慕尼黑讯】为提高结温传感的精度,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出带有集成温度传感器的全新CoolMOS™ S7T产品系列。通过在系统中集成该系列半导体产品,可提升许多电子应用的耐用性、安全性和效率。CoolMOS™ S7T具有出色的导通电阻和高精度嵌入式传感器,最适合用于提高 固态继电器(SSR)应用的性能和可靠性。

 

 

SSR是各种电子设备的基本配置,如果能够将传感器和超结 MOSFET集成到同一封装中,客户便可以获得多方面的好处。英飞凌的创新方案提高了继电器的性能,使继电器即使在过载条件下也能可靠运行。与位于漏极的标准独立板载传感器相比,集成温度传感器的精度提高了多达40%,响应时间加快了10倍,而且由于可在多设备系统内单独执行监测流程,因此具有更高的可靠性。

 

CoolMOS™ S7T能够优化功率晶体管的使用,进而提高输出级的性能并实现精准的控制。其总功率耗散的降幅高达机电继电器的两倍,效率比目前的固态三端双向可控硅解决方案高出5倍以上。效率的提升以及应对更高负载的能力有助于降低功耗和能源成本。

 

独一无二的输出级性能加上显著的过流阈值可提高继电器的可靠性,最大程度地降低故障和停机风险。这一坚固耐用的开关解决方案还能提高运行的安全性。凭借更高的稳健性,MOSFET能够延长继电器的使用寿命,减少更换频率。所有这些优点最终都将转化为更低的维护成本。

 

供货情况

CoolMOS S7T TOLL封装的工程样品和启动套件将于2024年2月上市。更多信息,请访问 www.infineon.com/s7

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问 www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/  

关注我们: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFPSS202312-034

Press Photos

  • CoolMOS™ S7T具有出色的导通电阻和高精度嵌入式传感器,最适合用于提高固态继电器(SSR)应用的性能和可靠性。
    CoolMOS™ S7T具有出色的导通电阻和高精度嵌入式传感器,最适合用于提高固态继电器(SSR)应用的性能和可靠性。
    CoolMOS_S7T

    JPG | 536 kb | 2126 x 1328 px