英飞凌亮相APEC 2023,以高能效电源解决方案助力低碳化和数字化
【 2023 年 03 月 23 日,德国慕尼黑和美国加利福尼亚州圣何塞讯】在美国奥兰多举办的2023美国国际电力电子应用展览会(APEC 2023)上,英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)展示了业界非常全面的功率电子半导体器件以及高性能、高能效的电源解决方案。以推动低碳化和数字化为己任,英飞凌重点展示了其以先进的硅材料和宽禁带材料为基础制造的广泛的产品组合。这些产品具有更高的功率密度、更小的占板面积和更加出色的性能,有助于创造一个更加绿色环保的世界。
作为功率技术的领军企业,英飞凌在此次展会上集中展示了一系列解决方案,并重点介绍了其在电源管理领域“从产品思维到系统理解”的模式和理念,强调需要通过平衡效率和性能来满足特定的应用要求。英飞凌展台共分为五大技术展区,向观众展示英飞凌如何创造可持续发展的未来:
- 释放数据中心的绿色潜能:重点演示英飞凌的电源解决方案如何管控能耗,提高功率密度并降低散热需求。这些电源解决方案可帮助消费者每年节省高达 10.5% 的能耗。
- 高效的储能系统和可再生能源技术:展示如何通过电池储能更加有效地优化整个系统,在提升性能的同时降低能耗。
- 全面的充电方案满足用户需求:重点展示丰富的 USB-C产品组合如何实现快充技术和低功耗电池应用。
- 电动汽车快充:重点展示如何使用占板面积更少、充电速度更快的充电技术来满足电动汽车(EV)大功率充电解决方案的要求。
- 高能效电机控制解决方案:重点展示具有现代化智能控制系统的电机,如 MOSFET、桥式驱动器,以及可以按需切换和控制速度的集成的桥式驱动器。
Press Photos
-
在美国奥兰多举办的2023美国国际电力电子应用展览会(APEC 2023)上,英飞凌科技展示了业界非常全面的功率电子半导体器件以及高性能、高能效的电源解决方案。APEC-2023-Visual
JPG | 493 kb | 1920 x 1080 px