英飞凌与eleQtron携手打造三代离子阱量子处理器

2023-6-26 | 市场新闻

2023 8 1 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)和位于德国北莱茵威斯特法伦州锡根市的量子计算(QC)先驱公司eleQtron GmbH于近日共同宣布,双方将联合开发用于可扩展量子计算机的离子阱量子处理器(QPU)。这是英飞凌与离子阱领域关键参与者的第二次合作,同时也是德国量子计算生态圈的首次商业活动。它强调了英飞凌在提供可预测、可重复且可靠的业内领先离子阱量子处理器方面处于领先地位。

 

英飞凌科技高级副总裁兼电源系统总经理Richard Kuncic表示:“作为开发量子计算硬件的领先公司,英飞凌的目标是提供核心部件并与合作伙伴一起推动实现首个基于离子阱技术的有意义的量子计算系统。我们为实现量子实用性贡献了独一无二的技术和全球领先的制造能力。此次eleQtron选择我们作为量子处理器供应商,使得我们能够加快量子计算硬件的发展路线,并扩大我们在这个新兴领域的业务。”

 

eleQtron首席执行官Jan Leisse表示:“我们以开发和提供具有竞争力、高算力、可大幅扩展并适用于巨大商业应用市场的量子计算系统为己任。我们与英飞凌的合作是我们完成这一重大使命过程中的一个重要里程碑。我们相信,基于离子阱和射频波的开创性技术加上英飞凌在生产创新量子处理器方面的能力和专长,将为构建量子计算系统奠定基础,为2027年中之前的首次投入应用做好准备。”

 

eleQtron的目标是提供具有国际竞争力的量子处理单元(QPU),并使用有前景的MAGIC技术提供高计算能力。“磁梯度感应耦合”或MAGIC概念允许使用射频技术而不是激光来控制量子比特,从而在相邻量子比特之间实现创纪录的低串扰。这种独特的方法简化了TIQC硬件向更高量子比特数的扩展,并补充了其他扩展策略。合作伙伴还将研究一种新颖的微结构三维离子存储器,为模块化和通用QPU架构铺平道路。

 

在开发阶段,英飞凌将为eleQtron提供三代逐步改进的离子阱,并提供必要的专业知识,使其适应MAGIC概念。通过采用协同设计策略,英飞凌将帮助eleQtron建造功能不断增加的基于离子阱的量子计算机。这些强大的量子计算机今后还将通过云端提供给工业和科研用户。

 

了解更多信息,请访问 www.infineon.com/trappedionswww.infineon.com/quantumcomputing

 

关于英飞凌的离子阱技术

英飞凌的离子阱技术加速了超强量子计算机的发展,使其能够解决传统计算机无法解决的优化问题。早在2016年,这项研究就开始在英飞凌的菲拉赫晶圆厂进行,将科研成果与工业级的量子技术结合在一起。菲拉赫晶圆厂还提供了一个独特的量子测试实验室,专为基于捕获离子技术的量子计算系统的快速测试周期而设计。由于深知如何将新型材料与技术结合起来,进行工业化生产,英飞凌打造了先进的技术平台,能够为客户提供可预测、可重复且可靠的定制化离子阱。英飞凌一直在探索通向量子计算的不同路径。除了离子阱,英飞凌还活跃于超导和半导体量子比特领域。作为量子技术与应用联盟(QUTAC)的创始成员之一,英飞凌积极推动从技术到应用的转变。

 

关于 eleQtron

eleQtron是德国的第一家量子计算机制造商。这家深科技初创企业最初是锡根大学量子光学系的一个研究小组,如今已发展成为一支由30位国际专家组成的团队。该公司于2020年由Christof Wunderlich教授博士、Michael Johanning博士和Jan Henrik Leisse在锡根创立,其目标是最终使量子计算机能够被用于现实世界的各种用途。为了实现这一目标,eleQtron依靠其自主开发的开创性MAGIC(磁梯度诱导耦合)技术,实现了可扩展和高精度的离子量子比特控制。eleQtron的投资者和资助者包括德国联邦教育与研究部(BMBF)和Earlybird等。

Information Number

INFXX202306-122

Press Photos