英飞凌推出PSoC™ 车规级4100S Max系列,支持性能更强大的第五代CAPSENSE™技术

2024-3-8 | 市场新闻

2024 3 8 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出全新车规级PSoC™ 4100S Max系列。这一微控制器器件系列具有更佳的闪存密度、通用输入输出接口(GPIO)、CAN-FD和硬件安全性,扩展了采用CAPSENSE™技术的英飞凌汽车车身/暖通空调(HVAC)和方向盘应用人机界面(HMI)解决方案组合。

 

车规级PSoC™ 4100S Max通过第五代CAPSENSE™技术提高了10倍灵敏度,采用100-TQFP(14x14 mm²)、64-TQFP(10x10 mm²)和48-QFN(7x7 mm²)封装。该系列尤其适合需要满足一系列要求的汽车HMI应用,如低功耗、多个传感引脚(50多个)、可设置扫描次数优化系统刷新率、高速通信(CAN-FD、I2C),以及能够在增强安全性的同时卸载主CPU的专用硬件加密技术等。该器件拥有多达 84个GPIO和384 KB闪存(同类产品中最大的PSoC4闪存)。

 

车规级PSoC™ 4100S Max通过了AECQ-100认证,能够承受高达125 °C的环境温度,还支持ASIL-B(达到ISO 26262标准),可帮助集成商实现汽车应用的系统级合规。由于得到英飞凌最新 ModusToolbox™开发平台的支持,开发者能够通过该器件轻松实现各种用例。

 

供货情况

采用第五代CAPSENSE™技术的英飞凌车规级PSoC™ 4100S Max现已开放订购。AEC Q-100车规级认证版本计划于2024年第一季度开始生产。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/autopsoc4100smax

Availability

Infineon’s PSoC Automotive 4100S Max with fifth generation CAPSENSE technology can be ordered now. Start of production for the AEC Q-100 automotive-qualified version is planned for Q1 2024. More information is available at www.infineon.com/autopsoc4100smax

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

关注我们: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFATV202402-071

Press Photos