英飞凌与Green Hills Software联合推出适用于软件定义汽车的实时应用集成平台
【2024 年4 月 8 日 , 德国慕尼黑和加利福尼亚州圣塔芭芭拉 讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与嵌入式安全领域的全球领导者Green Hills Software LLC共同推出基于微控制器的集成处理平台,适用于安全关键型实时汽车系统。该平台结合了Green Hills获得安全认证的实时操作系统(RTOS)µ-velOSity™以及英飞凌新一代安全控制器AURIX™ TC4x,能为OEM厂商和Tier 1零部件厂商提供安全可靠的处理平台,用于开发电动汽车的域控制器、区域控制器及传动系统,以实现下一代软件定义汽车(SDV)架构。
英飞凌科技软件、合作关系和生态系统管理高级总监Thomas Schneid表示:“Green Hills的工具产品理念和与之相匹配的软件环境能够很好地满足我们对可靠产品和解决方案的要求。再结合AURIX™ TC4x系列等先进的微控制器产品,我们的客户就能在满足其关键需求方面获得显著优势。”
Green Hills Software业务发展副总裁Dan Mender表示:“我们很高兴扩大与英飞凌的长期合作,并在2024国际嵌入式展(Embedded World 2024)上展示我们的联合解决方案。英飞凌全新的可扩展微控制器系列 AURIX™ TC4x与 Green Hills 的 µ-velOSity™ RTOS相结合,将帮助我们的客户为下一代SDV E/E架构开发安全可靠的系统。"
推动先进电子控制单元( ECU )的开发
新型汽车ECU对于面向SDV (软件定于汽车)的E/E 架构非常重要。为了开发这些ECU,需要新型微控制器提供更出色的性能和更先进的功能,以满足安全关键型系统(如区域控制、底盘、雷达、电力驱动和经济型AI系统等)的要求。英飞凌通过其全新的AURIX TM TC4x系列满足了这一需求,该系列通过安全加速器套件对其 TriCore™ 多核架构进行了补充。此外,为达到严格的安全要求,Green Hills 已将其通过安全认证的 µ-velOSity™ RTOS移植到 AURIX™ TC4x系列。该系列处理器还获得了先进的MULTI ®集成开发环境的支持,使开发者能够通过提高开发效率缩短开发时间,同时生成适用于AURIX™ TC4x的更快、更小的代码。
英飞凌AURIX™ TC4x系列为符合ASIL标准的 AURIX™ TC3x 系列提供了向上升级的路径。AURIX™ TC4x在数据路由、数字信号处理、雷达处理和加密计算等领域采用了新一代TriCore 1.8 和可扩展的加速器套件,包括新型并行处理单元(PPU)以及多个智能加速器等半导体元件。AURIX™ TC4x系列支持千兆以太网、PCIe、CAN-XL或10BASE T1S 以太网等高速接口,为下一代汽车系统提供了充足的通信带宽。
Green Hills µ-velOSity™ RTOS以最高功能安全级别(ISO 26262 ASIL D)为目标。它基于高效可靠的内核,不但占用空间极小、应用程序接口(API)简单,还能实现快速启动和简化执行。此外,µ-velOSity™还与MULTI安全认证工具和编译器紧密集成。
亮相 2024 国际嵌入式展( Embedded World 2024 )
Green Hills和英飞凌将在4月9日至11日举行的2024国际嵌入式展上展示其解决方案。Green Hills的展位号为 4-325。
英飞凌参加国际嵌入式展
国际嵌入式展(Embedded World)将于2024年4月9日至11日在德国纽伦堡举行。英飞凌将在4A展厅138号展台以及数字平台上,展示其能够推动低碳化和数字化进程的产品与解决方案。此外,英飞凌的专家将举办多场技术讲座(TechTalks),并在同期举行的国际嵌入式大会(Embedded World Conference)上进行演讲,且有机会在演讲后与其他演讲者展开讨论。如有兴趣在本届展会上采访英飞凌的专家,请发送电子邮件至 media.relations@infineon.com。有兴趣听取讲解汇报的行业分析师请发送电子邮件至 MarketResearch.Relations@infineon.com。如需了解本届国际嵌入式展的亮点,请访问 www.infineon.com/embeddedworld。
关于 Green Hills Software
Green Hills Software 成立于 1982 年,是嵌入式安全领域的全球领导者。2008 年,Green Hills INTEGRITY®-178 RTOS 成为首个、也是唯一一个 获得 NIAP ( 由 NSA 和 NIST 组成的国家信息安全合作组织 ) EAL 6+ 高稳健性认证的操作系统,这是软件产品能达到的最高安全级别。Green Hills Software基于开放式架构的集成式开发解决方案适用于深度嵌入、绝对安全和高可靠性的应用,涵盖军事/航空电子、医疗、工业、汽车、网络、消费等需要行业认证解决方案的市场。Green Hills Software总部位于美国加利福尼亚州圣巴巴拉市,欧洲总部位于英国。更多信息,请访问 https://www.ghs.com/ 。
Green Hills 、 Green Hills 徽标、 INTEGRITY 、 MULTI 和 µ-velOSity™ 是 Green Hills Software LLC 在美国和 / 或国际上的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者 所有 。
About Infineon
Information Number
INFATV202404-085
Press Photos
-
英飞凌科技与嵌入式安全领域的全球领导者Green Hills Software LLC共同推出基于微控制器的集成处理平台,适用于安全关键型实时汽车系统。Infineon_AURIX_TC4x
JPG | 191 kb | 2126 x 1752 px