英飞凌通过HighTec的ISO 26262 ASIL D认证Rust编译器等解决方案扩大AURIX™ Rust生态系统

2024-5-8 | 市场新闻

 

2024 5 8 日,德国慕尼黑讯】Rust编程语言凭借其独特的内存安全特性,已经成为汽车软件开发中C/C++的有效补充和潜在替代品。全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与HighTec EDV-Systeme等合作伙伴携手,进一步扩展了其AURIX™微控制器的Rust生态系统。HighTec近期发布了首款适用于AURIX™ TC3x 和 TC4x的ISO 26262 ASIL D认证Rust编译器,能够确保软件的可靠性和性能满足汽车行业的严格要求。整个AURIX™ Rust生态系统还包含英飞凌的TC37x外设访问库(PAC)、一套Bluewind外设驱动程序、Veecle的Rust运行时NOS,以及Lauterbach和PLS的工具。这些工具使客户能够使用Rust评估和开发安全的应用程序。

 

 

HighTec 的 ISO 26262 ASIL D认证 Rust 编译器带有预配置编译(cargo build)系统,可无缝访问 AURIX™的Rust生态系统,包括I/O库、驱动程序、Rust 运行时、示例项目(包括 Rust 与 C/C++ 混合集成的用例),以及Rust与HighTec安全认证实时操作系统 PXROS-HR的集成。HighTec编译器是对AURIX™ 成熟的C/C++ 编译器的补充,后者同样基于先进的开源 LLVM 编译器技术。它们共同确保了 Rust 代码与传统 C/C++ 代码的无缝集成,从而在两种语言之间实现更佳的互通性。

 

HighTec首席技术官Mario Cupelli表示:“由于许多使用Rust的项目都要重新使用传统代码,并保留对C/C++的投入,因此这一混合方案可能更具吸引力。我们很高兴能为英飞凌的 Rust 生态系统做出贡献,推出首款通过安全认证的 Rust 编译器,帮助AURIX™客户开发更加安全高效的应用。”

 

英飞凌科技软件、合作伙伴关系和生态系统管理高级总监Thomas Schneid表示:“Rust使开发者能够充分发挥我们MCU的优势,更大程度地规避安全风险、缩短开发周期并降低成本。在汽车行业,由于工具必须达到车规级标准,因此整合一个强大的软件生态系统至关重要。我们期待与HighTec等Rust合作伙伴合作,共同打造一个完整的AURIX™ Rust生态系统。”

 

作为TC3x和TC4x的起点,AURIX™的Rust生态系统还包括了英飞凌最新发布的TC37x PAC。配合一套借助该PAC用Rust编写的Bluewind外设驱动程序,客户可以评估通过 Rust 访问硬件的优势。内置的Veecle Rust运行时NOS将AURIX™与PXROS-HR相集成;Lauterbach和PLS已为其 AURIX™解决方案添加了优化的Rust支持。这一新扩展的AURIX™ Rust生态系统还包含一整套说明书。


供货情况

欲访问AURIX™ Rust生态系统,请通过 hightec-rt.com/rust- evaluationwww.bluewind.it/rust/veecle.io/aurix注册。

有关AURIX™ Rust生态系统的更多信息,敬请访问 https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/rust/

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

 

Information Number

INFATV202404-089

Press Photos

  • 英飞凌通过HighTec的ISO 26262 ASIL D认证Rust编译器等解决方案扩大AURIX™ Rust生态系统
    英飞凌通过HighTec的ISO 26262 ASIL D认证Rust编译器等解决方案扩大AURIX™ Rust生态系统
    Infineon_AURIX_TC4x

    JPG | 191 kb | 2126 x 1752 px