英飞凌推出适用于汽车电池管理系统的PSoC™ 4 HVPA-144K微控制器
【 2024 年 6 月 11 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出 PSoC TM 4高压精密模拟(HVPA)-144K微控制器,通过将高精度模拟和高压子系统集成到单芯片上,满足汽车电池管理行业的需求。它提供了一个完全集成的嵌入式系统,用于监控和管理汽车12 V铅酸电池,这对汽车电气系统的12 V供电非常重要。PSoC™ 4 HVPA-144K微控制器符合ISO26262标准,能够为现代汽车带来紧凑且安全的智能电池感应与电池管理功能。
PSoC™ 4 HVPA-144K
PSoC TM 4 HVPA-144K 的双高分辨率模数转换器(Σ-Δ型模数转换器)连同四个数字滤波通道一起通过测量电压、电流、温度等关键参数,实现对电池充电状态(SoC)和健康状态(SoH)的精确测量,测量精度高达±0.1%。该半导体器件拥有两个带有自动增益控制的可编程增益放大器(PGA),无需软件干预即可实现模拟前端的完全自主控制。与传统的霍尔传感器相比,采用分流式电流传感器的电池精度更高。
集成式12 V LDO(耐压42 V)无需外部电源,可直接通过12 V铅酸电池为设备供电。集成式收发器可与LIN总线直接通信。该产品符合ISO26262 ASIL-C 功能安全要求。
PSoC TM 4 HVPA-144K所基于的Arm® Cortex®-M0+ MCU工作频率高达48 MHz,具有最高128 KB的代码闪存、8 KB的数据闪存和8 KB的SRAM,且全部带有ECC。PSoC TM HVPA-144K还包含多种数字外设,如四个定时器/计数器/PWM和一个可配置为I2C/SPI/UART的串行通信块。
PSoC TM 4 HVPA-144K由汽车级软件提供支持。英飞凌的汽车外设驱动程序库(AutoPDL)和安全库(SafeTlib)按照标准汽车软件开发流程开发,均符合A-SPICE标准、MISRA 2012 AMD1和CERT C标准,以及ISO26262标准。
随着 PSoC TM 4 HVPA-144K 的推出,英飞凌为扩展其 PSoC TM微控制器产品组合,以便将电动汽车的锂离子电池管理系统纳入其中奠定了基础。该产品组合不久后将加入多款用于监控和管理高压(400 V及以上)与低压(12 V/48 V)电池的产品,从而进一步推动未来电动汽车的应用。
供货情况
PSoC TM 4 HVPA-144K现已上市。它采用紧凑型32-QFN(6x6 mm²)封装,最多有9个GPIO。为了方便开发,英飞凌还同时提供评估板。了解更多信息,敬请访问 http://www.infineon.com/psochvpa144k。
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFATV202405-099