英飞凌推出具有出色杂散场稳健性的XENSIV™ TLE49SR角度传感器系列

2024-6-12 | 市场新闻

2024 6 12 日,德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出全新的XENSIV™ TLE49SR角度传感器系列。该系列传感器兼具出色的抗杂散场能力和高精度,适用于电动助力转向、车辆高度调平等安全关键型汽车底盘系统应用。

 

XENSIV™ TLE49SR系列的所有产品都能承受高达8 mT的杂散磁场。该系列传感器的非均质杂散磁场强度高达4000 A/m(相当于5 mT),高于ISO11452-8 IV汽车混合动力和电气化标准要求,并且无需外部屏蔽。

 

该系列传感器的固有精度使角度误差小于1°,而且通过使用查找表可进一步减小角度误差:多点校准(16个可变点和 32个等距点)可使角度误差小于0.5°。该功能有助于补偿因制造过程中的机械偏差等原因造成的角度误差。

 

该系列角度传感器是根据 ISO 26262 标准开发的“独立安全要素”。ASIL C原件级指标可使系统设计达到ASIL D功能安全级别。

 

供货情况

全新XENSIV™ TLE49SR角度传感器系列的首批产品现已推出,带有PWM、SENT或SPC 接口。产品采用 TDSO-8 封装,适用于表面安装。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/angle-sensors/tle49srx8/

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202405-103

Press Photos

  • 英飞凌推出具有出色杂散场稳健性的XENSIV™ TLE49SR角度传感器系列
    英飞凌推出具有出色杂散场稳健性的XENSIV™ TLE49SR角度传感器系列
    TLE49SRx8

    JPG | 519 kb | 2025 x 2126 px