Imagimob的边缘AI解决方案现已用于AURIX™产品系列

2024-11-19 | 市场新闻

2024 11 19 , 德国慕尼黑讯】自动驾驶和电气化都是汽车行业的重要趋势。人工智能(AI)在这一趋势中发挥着至关重要的作用,它使车辆能够探测行人、分析驾驶员行为、识别交通标志、控制轨迹等。由于自动驾驶高度依赖具有机器学习(ML)能力的AI系统和能够安全、可靠、实时并行处理大量数据的处理器,因此边缘AI成为实现这一目标的关键技术。为应对这一挑战,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)旗下公司Imagimob将机器学习功能集成到英飞凌符合ASIL-D标准的汽车 MCU中,例如AURIX™ TC3x和AURIX™ TC4x,增强其汽车产品的机器学习性能。

 

英飞凌科技微控制器(MCU)高级副总裁Thomas Boehm表示:“将安全可靠的AI功能集成到MCU系列中对于推动汽车行业的自动驾驶应用至关重要。我们很高兴看到AURIX™ MCU获得Imagimob Studio的支持,让全球开发人员都能使用该系列微控制器,突出体现了英飞凌在业内的创新领导者角色。”

 

Imagimob首席技术官Alexander Samuelsson表示:“通过将AURIX™集成到Imagimob Studio中,我们为汽车行业带来了综合全面的机器学习兼容性和功能。这意味着我们平台支持的所有用例也可用于英飞凌的AURIX™ MCU。”

 

通过Imagimob Studio,开发人员可以为边缘创建强大的ML模型,并将其部署到英飞凌成熟的AURIX™ MCU上。这一过程从在Imagimob Studio中创建ML模型开始。AI模型完成后,用户可以选择直接部署在平台内的MCU上。然后系统会指导用户无缝部署代码,从而简化在MCU上实施ML的过程,并创建先进的ML模型。此外,Imagimob Studio还提供警报器检测示例项目,来演示模型的创建和部署。通过实例代码,用户能够了解如何使用AURIX™ MCU 和麦克风隔离罩创建声学模型。Imagimob还开发了新的回归模型,可用于计算剩余电池电量、健康状况和使用时间。

 

通过 AURIX™ TC4x 实现先进的 AI 用例

可扩展的AURIX™ TC4x MCU系列为符合ASIL-D标准的汽车级AURIX™ TC3x系列提供了向上升级途径,并采用一代 TriCore 1.8内核而增强性能。此外,AURIX™ TC4x带有可扩展的加速器套件。该套件包含一个并行处理单元(PPU)和多个智能加速器,支持以经济高效的方式集成AI。AURIX™ TC4x 系列将这些技术进一步转化为更强大的机器学习能力,使开发人员能够同时部署多个模型或更复杂的模型。例如AURIX™ TC3x可以进行基本的警报器检测,而AURIX™  TC4x则可以同时进行警报器检测和语音交互。

 

供货情况

了解Imagimob Studio,请见 https://www.imagimob.com/studio。有关英飞凌AURIX™系列的更多信息,敬请访问 http://www.infineon.com/AURIX

 

关于 Imagimob

Imagimob是一家快速成长的初创企业,致力于推动边缘人工智能和微型机器学习的前沿创新,助力客户打造引领未来的智能产品。公司总部位于瑞典斯德哥尔摩,自2013年以来一直服务汽车、制造业、医疗保健和生活方式领域的全球客户。2020年,Imagimob推出Imagimob Studio平台,用于在资源有限的设备上快速、轻松地开发端到端边缘人工智能应用。Imagimob Studio可在整个开发过程中为用户提供指导和助力,从而提高生产力,加快产品上市速度。新推出的Ready Models可以快速、轻松地实现边缘人工智能。Imagimob致力于最前沿的研究,是人工智能和嵌入式技术的市场领导者。Imagimob于2023年5月加入英飞凌。

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202410-002

Press Photos