英飞凌推出用于汽车应用识别和认证的新型指纹传感器IC
【 2024 年 10 月 18 日 , 德国慕尼黑讯】指纹传感能够提供准确、经济的生物识别性能。与使用智能手机或在汽车用户界面上输入密码等其他身份验证方式相比,指纹传感对驾驶员而言更加方便和简单易用。因此,生物识别功能已成为汽车行业的发展趋势。为了满足这一需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出新型车规级指纹传感器IC CYFP10020A00 和 CYFP10020S00。这两款半导体器件非常适合搭配英飞凌TRAVEO™ T2G系列微控制器使用,并且符合汽车行业AEC-Q100要求。两款传感器能够提供强大的指纹识别和身份验证功能,适用于充电、停车等车内个性化和支付认证,以及汽车行业以外的身份认证和指纹识别应用。英飞凌与 Precise Biometrics 联合开发了Biomatch 算法软件,以提供领先的指纹识别和身份验证解决方案。
CYFP10020A00传感器的工作温度范围为-40至+85 °C,CYFP10020S00的工作温度范围为-40至+105 °C。这两款传感器的精密电容电路都能准确捕捉用户指纹的纹脊和纹谷图案,并检测到手指的触碰和抬离。用户可选择将它们用于追踪手指移动,或充当滚动和选择菜单的小型触控板。两款器件可针对不同类型的涂层和边框进行优化。凭借这一灵活性,客户能够定制整个模块的外观和质感,更大程度地满足设计目标。这两款传感器采用8.9 x 9.3 mm BGA封装,感应面积为8 x 8 mm,可选择1.8至5.5 V的电源。指纹数据通过片上AES硬件块进行加密,并通过SPI接口输出到主机MCU(例如TRAVEO™ T2G 微控制器)。
供货情况
新型车规级指纹传感器 IC CYFP10020A00 和 CYFP10020S00 以及评估套件(KIT-FPG1-T2G-B-E-2M)现已上市,了解更多信息,敬请访问 www.infineon.com/psocfpg1. 。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFATV202410-008