英飞凌推出新型PSoC™汽车多点触控控制器,为OLED和超大屏幕提供卓越的触控性能

2024-10-22 | 市场新闻

2024 10 22 , 德国慕尼黑讯】在不断发展的汽车行业,车载信息娱乐应用需要提供丝滑的人机界面(HMI)体验。客户往往偏好具有先进功能的大型触控屏,并将OLED和Micro OLED作为首选的显示屏。OLED因支持灵活的设计和自由的形状,而被视为智能移动应用的未来趋势。想要给终端用户带来丝滑的使用过程,就需要兼顾最佳客户体验和功能安全标准。为了应对这些挑战,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出新一代触控控制器——PSoC™ GEN8XL汽车多点触控控制器(IAAT818X)。该触控控制器专为24英寸及以下的OLED和Micro-LED 显示屏设计,其性能和帧速率均能满足当今的需求。它能够在触控屏、触控板、滑块等各种触控界面上为用户带来丝滑的体验,而且满足严格的汽车电磁兼容性(EMC IEC 61967)标准,包括芯片级发射、传导发射(IEC 62132)和辐射发射(ISO 11452)等。

 

PSoC™ GEN8XL汽车多点触控控制器满足AEC-Q100 标准、Auto-SPICE 3 级标准和 ASIL-B 标准,提供128引脚和100引脚 TQFP 两种封装。该触控控制器在有水滴、冷凝水或汗水的情况下也能可靠运行,并且即便用户戴着厚达4毫米的手套也能进行触控操作。该产品可扩展至更大尺寸的屏幕,通过采用多芯片架构可支持最大55 英寸的屏幕。另外,它还支持旋转拨号、内置触觉等先进附加功能。

 

为帮助客户无缝集成和生产,英飞凌提供了一个综合全面的支持包,其中包含应用固件、传感器和柔性印刷电路板(FPC)设计指导,以及触控调优主机仿真器(TTHE)调优功能。

 

供货情况

PSoC™ GEN8XL汽车多点触控控制器预计将于 2025 年第四季度投产,现已提供样品。了解更多信息,敬请访问 www.infineon.com/psocmultitouchgen8

这款新控制器将亮相11月12至15 日在慕尼黑举办的 2024年慕尼黑国际电子元器件博览会(C3厅502号展位)。

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202410-009

Press Photos