英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
【 2024 年 11 月 13 日 , 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出最新AURIX™ TC4x系列的首款产品AURIX™ TC4Dx微控制器(MCU)。AURIX™ TC4Dx基于28nm技术,可提供更强大的性能和高速连接。它将功率和性能方面的改进与虚拟化、人工智能(AI)、功能安全、网络安全和网络功能方面的最新趋势相结合,为实现新型电子/电气(E/E)架构和下一代软件定义汽车奠定了基础。像AURIX™ TC4Dx 这样的 MCU 对于控制和监测汽车中的各种系统至关重要,例如车辆运动控制、高级驾驶辅助系统(ADAS)和底盘。
英飞凌科技微控制器高级副总裁Thomas Boehm表示:“像英飞凌新型AURIX™ TC4Dx 这样的MCU是软件定义汽车的支柱,同时也是进一步提高车辆性能、安全性和舒适性的关键。AURIX™ TC4Dx将进一步保障处理性能和效率,并帮助客户加快产品上市时间,降低系统总成本。”
AURIX™ TC4Dx采用搭载新型500MHz TriCore™六核处理器的先进多核架构,所有核心均具有锁步功能,可实现更高的功能安全性能。借助并行处理单元(PPU),该 MCU 为开发基于AI的嵌入式用例(如电机控制、电池管理系统或车辆运动控制)提供了一个创新平台。该MCU获得了强大软件生态系统的支持,包括用于增强以太网和 CAN 通信的网络加速器,以及5 Gbit/s 以太网、PCIe、10Base-T1S 和 CAN-XL 等最新接口。这一网络吞吐量和连接速度的提升为客户提供了实现E/E架构所需的性能和灵活性。AURIX™ TC4Dx的整体功能安全性达到 ISO26262 ASIL-D最高功能安全要求。该MCU还符合ISO/SAE21434最新网络安全标准,包括对后量子加密技术的支持。
供货情况
AURIX™ TC4Dx目前正在提供样品并将于2025年量产。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/aurixTC4x。英飞凌于11月12-15日在 2024年慕尼黑国际电子元器件博览会上展示这款新型MCU(C3展厅502号展位)。
英飞凌参加 2024 年慕尼黑国际电子元器件博览会( electronica 2024 )
在今年的慕尼黑国际电子元器件博览会上,英飞凌将展示助力打造全电动社会的创新解决方案。参观者可以探索公司的可持续技术,这些技术为交通和汽车领域带来变革、实现可持续楼宇和更智能的生活、促进AI发展、降低对环境的影响。公司于11月12-15日在C3展厅502 号展位以 “数字低碳,共创未来”为主题,展示面向未来互联世界的智慧节能解决方案。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/electronica。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至9月30日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFATV202411-018