英飞凌推出集成I²t线路保护功能的PROFET™ Wire Guard,通过eFuses实现可靠配电

2024-11-27 | 市场新闻

2024 11 27 , 德国慕尼黑讯】现代分散式分区配电架构需要可靠的解决方案。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)通过 PROFET™ Wire Guard为开发人员提供先进的现代配电线路保护。与传统保险丝相比,该产品系列通过集成的精确 I²t线路保护曲线大幅提高了线路应力特性仿真的准确性,并且可根据应用要求选择六种实施曲线。结合其他功能,这一精确的集成I²t线路保护可在取代机械继电器和保险丝的同时优化线束。

 

 

这五款PROFET™线路保护器件采用经过验证的TSDSO-14和TSDSO-24 封装。整个家族系列内部具有完全的引脚对引脚兼容性,并且与PROFET™ +2 12V器件高度兼容,最大目标电流达到27 A。为了将最大电流承载力提升到36A,英飞凌将进一步扩大该系列的产品阵容,在2025年第四季度再增加一款半导体器件。这些器件带有电容性负载开关(CLS)模式,可对容性负载充电。可调过流检测阈值支持从电源快速隔离故障。集成的自动空闲模式一般可将停车期间的电流消耗降至50 µA,同时输出级保持完全接通。内置的序列诊断功能可在单个引脚上提供跨越5个地址的精确应用数据,从而实现针对功能安全要求的应用完整性测试,并根据车辆运行期间对线路保护状态的分析在改款时进一步优化线束。这些器件已经开发完成,并作为独立ISO 26262:2018安全元件,最高可达到ASIL D的安全要求。

 

为支持设计导入过程,该产品系列已集成到 英飞凌开发人员中心提供的 汽车功率资源管理器中。例如,该模拟工具支持在给定线路和负载情况下评估PROFET™ Wire Guard器件的系统保护能力。它能为可调过流检测阈值计算正确的电阻值,并选择集成I²t 线路保护曲线。该工具还能计算整个产品系列的kILIS精度和功率耗散等参数。

 

供货情况

PROFET™ Wire Guard 12V系列现已上市。更多信息,请访问 http://www.infineon.com/profetwireguard

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202411-026

Press Photos