英飞凌AURIX™ TC3x新增支持FreeRTOS

2024-11-29 | 市场新闻

2024 11 29 , 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)的AURIX™ TC3x微控制器(MCU)系列新增了对FreeRTOS的支持。实时操作系统(RTOS)是在微控制器上运行的关键软件组件,能够高效管理软硬件资源,确保任务得到及时、可靠的执行。通过充当硬件和应用软件之间的中介,RTOS使开发人员能够专注应用代码,将硬件的复杂性抽象化,从而实现应用代码在不同抽象层上的可移植性和可重用性,并缩短产品上市时间。

 

FreeRTOS是一种被广泛应用的免费开源RTOS,已有二十多年历史。该系统目前由亚马逊云科技(AWS)积极支持和开发。AWS还为FreeRTOS提供了一套中间件库,以便与AWS服务轻松集成。

 

英飞凌科技汽车MCU软件产品管理和市场负责人Patrick Will表示:“通过采用FreeRTOS,客户能在功能丰富的成熟开源环境中快速构建应用。该集成有助于在AURIX™ TC3x上进行快速功能评估,并且为我们的客户提供了加速非AUTOSAR项目迁移的途径,尤其是在汽车和工业市场。”

 

英飞凌AURIX™ TC3x MCU采用符合ASIL-D/SIL-3标准的设计,能够满足汽车和工业市场的严格要求。凭借TriCore™高性能架构,这款MCU具备实时性、先进的安全特性和功能可靠性,是高要求应用的理想选择。

 

供货情况

内核端口可在 https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Partner- Supported-Ports/tree/main/Tasking/AURIX_TC3xx 获得,相应的代码示例可在 https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Partner-Supported- Demos/tree/main/AURIX_TC375_ADS获得。有关AURIX™ TC3x 的更多信息,请访问 www.infineon.com/aurix-tc3x

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202411-027

Press Photos

  • AURIX™ TC3x
    AURIX™ TC3x
    AURIX_TC3x

    JPG | 634 kb | 2126 x 2004 px