英飞凌SLI37系列汽车安全控制器获得ISO/SAE 21434标准认证

2024-2-21 | 市场新闻

2024 2 21 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布其SLI37系列汽车安全控制器获得了ISO/SAE 21434汽车网络安全管理体系认证。英飞凌是业内首家获得该认证的半导体科技公司。SLI37系列汽车安全控制器符合ISO/SAE标准,能够提供更高等级的安全防护,并方便客户将其集成到汽车应用中,例如用于车联网(V2X)通信的安全设备等。此前,英飞凌已于2022年11月宣布其 汽车网络 安全管理体系获得了ISO/SAE 21434标准认证。

 

 

英飞凌科技安全产品线副总裁Sebastien Colle表示:“英飞凌不断改进自己的安全芯片产品和解决方案,帮助客户通过简单、便捷的方式轻松满足ISO/SAE 21434标准的要求。我本人尤其感到自豪的是,CC (Common Criteria, 通用准则) 认证正在发挥桥梁纽带作用,取得该认证表明产品符合ISO/SAE 21434标准的要求,这充分证明了CC认证是一种适用于各垂直领域的强大通用标准。英飞凌的SLI37系列控制器同时获得了ISO/SAE 21434标准认证和CC EAL6+(高级)认证,为当前汽车领域的安全验证树立了行业标杆。”

 

通过ISO/SAE 21434标准认证的元器件,具备基于硬件的安全特性,可用作信任根,为构建多层安全架构打下坚实可靠的基础。由于系统安全是保证汽车安全的必要条件,因此上述功能对于汽车行业而言至关重要。英飞凌的SLI37汽车网络安全解决方案为汽车应用奠定了基础,使其能够满足ISO/SAE 21434安全标准的要求。

 

此次认证由指定的独立安全评估机构TÜV-IT对产品进行安全评估。所得出的结论已证明SLI37系列控制器能够抵御具有高攻击潜力的攻击者,同时还能提供针对故障和尖峰攻击等的防护,以及功耗和侧信道分析的相关防护。

 

供货情况

英飞凌SLI37系列汽车安全控制器现已开放订购。如需了解更多信息,请访问: www.infineon.com/automotive-security-controllers

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

关注我们: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFCSS202401-053

Press Photos

  • 英飞凌SLI37系列汽车安全控制器
    英飞凌SLI37系列汽车安全控制器
    SLI37_VQFN-32-13

    JPG | 291 kb | 2126 x 1453 px