英飞凌推出低成本低功耗长距离蓝牙模块CYW20822-P4TAI040
【 2024 年 3 月 21 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出最新款蓝牙模块CYW20822-P4TAI040,在低功耗与覆盖范围等方面实现了新的突破,推动物联网和消费电子领域的无线连接技术进一步发展。该模块相比同类产品有更高的性价比,通过支持蓝牙低功耗长距离传输(LE-LR)增强了性能,具有出色的可靠性,能够无缝集成且支持各种应用。英飞凌的CYW20822-P4TAI040蓝牙模块集低功耗和高性能于一身,可支持包括工业物联网应用、智能家居、资产追踪、信标和传感器、以及医疗设备在内的所有蓝牙LE-LR应用场景。
ABI Research最近发布的一份报告显示 [1],包括传感、机器人、信标、智能家居、资产追踪等工业物联网应用以及其他未来应用场景,对产品的各种性能都有更高的要求。为此,英飞凌最新推出的CYW20822-P4TAI040蓝牙模块通过提供强大的连接能力和出色的性能,能帮助客户打造出适用于物联网和消费电子领域的创新产品。
英飞凌在提供认证的蓝牙和低功耗蓝牙模块方面拥有丰富的经验。而且,英飞凌产品的监管测试(FCC、ISED、MIC、CE)以及蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)认证流程非常精准且严格。除此之外,英飞凌提供的认证模块在成本、尺寸、功率和覆盖范围方面均已进行优化。
英飞凌科技蓝牙产品线营销总监Anurag Chauhan表示:“英飞凌十分高兴推出CYW20822-P4TAI040蓝牙模块来进一步扩展我们的蓝牙产品线,帮助设计人员更快地将产品推向市场。作为物联网领域的半导体领导者,英飞凌提供创新的低功耗蓝牙解决方案。这款新模块的推出,是我们践行对客户承诺的又一例证。CYW20822-P4TAI040蓝牙模块具有低功耗、长距离传输能力和出色的射频性能,能够满足客户不断变化的需求。”
CYW20822-P4TAI040 蓝牙模块的主要特性
– 强大的连接能力:CYW20822-P4TAI040模块采用最新的蓝牙 5.0技术,支持1M,2M以及Coded PHY接口、广播和数据扩展,这保证了低功耗蓝牙的长距离连接的稳定性和兼容性。
– 高能效:英飞凌的CYW20822-P4TAI040蓝牙模块采用了先进的电源管理技术,不仅能够降低能耗,还延长了便携式设备的电池使用寿命。CYW20822-P4TAI040模块是英飞凌为推动低碳化和数字化进程而推出的又一力作,该蓝牙模块的功耗极低,在Rx @ -95 dBm工作模式下仅为1.3 mA,在Tx @ 0 dBm工作模式下仅为3 mA(Tx @ 0 dBm);在保持32 KB RAM的使用情况下,睡眠电流消耗仅为2 μA。
– 零编程:CYW20822-P4TAI040模块通过EZ-Serial固件进行了预编程,也就是说客户无需对其进行任何编程,这一特性能够帮助客户缩短蓝牙物联网解决方案的部署时间。
– 设计紧凑:CYW20822-P4TAI040蓝牙模块的外形尺寸非常小巧,仅为10.5 x 20.2 x 2.3 mm³,易于集成到各种物联网设备、可穿戴设备和其他空间受限的应用中。
供货情况
英飞凌的CYW20822-P4TAI040低功耗蓝牙模块目前正在出样。如需了解更多信息,敬请访问 https://www.infineon.com/CYW20822-P4TAI040。
关于 AIROC 无线连接产品
英飞凌的 AIROC 无线产品包括 Wi-Fi芯片 、蓝牙、低功耗蓝牙芯片以及 Wi-Fi 和蓝牙二合一模块等,出货量已超 10 亿,是物联网解决方案的理想选择。该产品组合包括众多具有出色性能、高可靠性和超低功耗等优势的产品,能够为客户提供业界领先的强大性能。
[1] 信息来源:ABI Research,《短距离无线通信技术的持续发展》:新技术、未来改进和新兴市场机遇
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/
Information Number
INFCSS202402-063
Press Photos
-
该模块相比同类产品有更高的性价比,通过支持蓝牙低功耗长距离传输(LE-LR)增强了性能,具有出色的可靠性,能够无缝集成且支持各种应用。CYW20822_Module
JPG | 826 kb | 2126 x 2004 px