英飞凌PSOC™ Edge E8x微控制器成为首批满足新PSA 4级认证要求的器件

2024-4-29 | 市场新闻

2024 4 29 , 德国慕尼黑讯】嵌入式安全被认为是物联网(IoT)应用部署的一个重要属性。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布,其新型PSOC™ Edge E8x MCU产品系列的设计达到嵌入式安全框架——平台安全架构认证(PSA Certified)计划中的最高认证级别。为了满足PSA 4级的认证要求,所有PSOC™ Edge E8x微控制器均采用具有安全启动、密钥存储和加密操作功能的片上硬件隔离飞地。

 

英飞凌科技物联网、计算和无线业务高级产品安全总监Erik Wood表示:“获得这一强大的嵌入式安全认证,使可穿戴设备和智能家居应用等边缘应用的物联网设计人员能够确保其产品达到最高安全级别。此外,将硬件安全功能集成到MCU上还开辟了新的边缘计算市场,例如打印机和支付终端,这些产品以前需要使用单独的安全芯片。作为安全领域的领导者,我们致力于帮助设计人员在各种应用中实现最高安全级别。”

 

PSA认证是Arm与行业合作伙伴于2019年建立的一个安全框架。该认证通过第三方实验室提供设计指南和独立安全评估,旨在确保所有联网设备都建立在信任根的基础上。MCU获得的PSA认证可延伸至整个价值链,设备制造商和应用提供商可以在现场部署产品时重复使用该认证。

 

Arm安全设备生态系统高级总监David Maidment表示:“联网设备的安全性对于扩大物联网部署规模非常重要,Arm及其生态系统致力于通过PSA认证等举措持续提升联网设备的安全性。我们赞赏英飞凌通过努力使其新系列MCU达到PSA认证4级iSE/SE标准,并不断致力于实现强大的设备安全性。”

 

关于PSOC™  Edge系列

英飞凌的新型PSOC™ Edge E81、E83和E84微控制器搭载高性能的Arm ® Cortex ®-M55内核,支持Arm ® Helium™ DSP并搭配Arm ® Ethos™-U55的神经网络处理器,以及Cortex ®-M33内核搭配着英飞凌超低功耗NNLite 。NNLite是一种用于加速神经网络的专有硬件加速器。这些完全集成的系统级芯片针对在网络边缘互联系统上运行的机器学习应用进行了优化,使设计人员能够为物联网和消费级应用带来先进的AI功能。

 

与英飞凌的其他MCU一样,该系列产品由公司的ModusToolbox™ 软件开发平台提供支持。该平台提供的一系列开发工具、库和嵌入式运行环境可带来灵活且全面的开发体验。ModusToolbox™支持的应用案例十分广泛,涵盖了消费类物联网、工业、智能家居、可穿戴设备等领域。

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问 www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/  

关注我们: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFCSS202404-092

Press Photos

  • 英飞凌PSOC™ Edge E8x微控制器成为首批满足新PSA 4级认证要求的器件
    英飞凌PSOC™ Edge E8x微控制器成为首批满足新PSA 4级认证要求的器件
    PSOC_Edge

    PNG | 814 kb | 1547 x 1249 px