英飞凌推出适用于物联网设备进行非接触式验证及安全配置的NFC I2C 桥接标签

2024-6-6 | 市场新闻

2024 6 6 日,德国慕尼黑讯】物联网设备的数量正在迅速增加并应用到各行各业之中。随着智能设备数量上涨,用户对设备配置和配对等操作所应具有的简易性之要求也一并提高。为此,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了OPTIGA™ Authenticate NBT产品。这是一款高性能的NFC I2C桥接标签产品,适用于对物联网设备进行单点验证和安全配置等功能的实现。这款产品是市面上唯一一款使用非对称加密进行签名及验签操作、并获得NFC Forum Type 4类认证的标签产品。OPTIGA™ Authenticate NBT通过使用NFC(近场通信)技术,为物联网设备与支持非接触式读卡功能的智能设备(如智能手机)间的相互通信提供便利,实现该场景下,对大数据量的无缝且高速数据传输需求的方案的落地。OPTIGA™ Authenticate NBT可用于多种应用场景,如:对无显示屏电子设备进行安全配置、对共享车辆进行激活、对智能设备(如智能灯泡)进行安装前的无源调试、为便携式医疗设备(如健康监护仪)进行自动的体征数据记录等。

 

OPTIGA™ Authenticate NBT采用英飞凌的Integrity Guard 32安全架构,硬件及算法库均通过CC EAL6+认证,具有出色的安全性。该标签产品支持对称和非对称加密验证,以及直通和异步数据传输模式。

 

基于 TEGRION™硬件,OPTIGA™ Authenticate NBT支持非接场景下848 Kbit/s的传输速率,其I2C接口则可以支持1 Mbits/s的传输速率,为需求高性能数据传输的应用提供重要的助力支持。这款NFC I2C桥接标签提供 8 KB 的大容量内存,可有效满足客户和特定应用的多配置信息的储存。另外,由于采用了片上高自有电容的设计,此产品可有效支持小天线设计的实现,为客户在物料上的降本增效及产品空间规划上要求提供助力。

 

供货情况

OPTIGA™ Authenticate NBT现已推出样品,并将于2024年8月全面上市。英飞凌还提供 OPTIGA TM Authenticate NBT Development ShieldOPTIGA TM Authenticate NBT开发套件用于评估和设计。另外,开发者无需签署保密协议(NDA)即可获得技术文档和各种主机端集成支持。英飞凌还提供安全产品方面的培训。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/OPTIGA-Authenticate-NBT

 

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFCSS202405-104

Press Photos