英飞凌推出功能强大的CYW5591x系列无线微控制器,扩展其AIROC Wi-Fi 6/6E产品组合
【 2024 年 6 月 28 日,德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出全新的 AIROC™ CYW5591x无线微控制器(MCU)产品系列。新系列整合了强大的长距离Wi-Fi 6/6E与低功耗蓝牙5.4以及安全的多功能MCU,使客户能够为智能家居、工业、可穿戴设备和其他物联网应用打造成本更低且节能的小尺寸产品。该平台具有很高的灵活性,能够加快客户产品的上市速度。这离不开英飞凌的ModusToolbox™软件、RTOS和Linux主机驱动程序、经过全面验证的蓝牙协议栈和多个示例代码、支持Matter软件,以及英飞凌全球合作伙伴的支持。
英飞凌科技股份公司Wi-Fi产品副总裁Sivaram Trikutam表示:“作为物联网领域的半导体领导者,英飞凌在全球部署了超过10亿台Wi-Fi设备,致力于通过将产品连接到云的低功耗解决方案推动低碳化和数字化进程。凭借我们简单易用的软件以及业界领先的无线性能和极低的功耗,客户可以使用AIROC™ CYW5591x无线MCU系列打造一流的物联网产品。”
这个灵活的无线MCU系列既可用作物联网设备的主处理器,也可用作更复杂设计中的子系统,为物联网应用提供无线连接功能。该系列目前有三个版本:用于三频的CYW55913(2.4/5/6 GHz)、用于双频的CYW55912(2.4/5 GHz)和用于单频的CYW55911(2.4GHz)。
主要特点
新产品系列的其他主要特点包括:
- 带有TrustZone ® CC312的Arm ® Cortex ® M33 192MHz的MCU,具有768 KB SRAM
- 带有XIP的四路SPI,可对FLASH和PSRAM进行实时加密/解密
- 1x1 三频(4/5/6 GHz)20MHz Wi-Fi 6/6E(802.11ax)
- 高达+24 dBm的Wi-Fi发射功率,相较同类产品拥有更长的传输距离
- 支持6 GHz(Wi-Fi 6E)绿地频谱,可降低拥塞和延迟
- 支持Matter-over-Wi-Fi
- 低功耗蓝牙4支持低功耗蓝牙2 Mbps、长距离低功耗蓝牙、广播扩展以及长距离低功耗蓝牙的广播代码选择
- 低功耗蓝牙的范围和功率得到优化,发射功率高达+19 dBm
- 长距离低功耗蓝牙灵敏度为-111.5 dBm,相较同类产品更加出色
- 广泛的外设和GPIO支持:3xSCB(I2C/SPI/UART)、TCPWM、7 通道12 位 ADC、数字麦克风支持、TCM(I2S/PCM)和多达47个GPIO
- 对AES、RSA、ECC、ECDHA、ECDSA、信任根的硬件支持
- 支持全生命周期管理、带固件验证和加密功能的安全启动、防回滚、加密密钥建立以及管理的多层安全性
- PSA 2 级认证
英飞凌通过广泛的模块和平台合作伙伴生态系统,满足客户的特定应用要求,从而使业务开展变得更加轻松。
供货情况
英飞凌现已向客户提供CYW55913/2/1样品。了解更多信息,敬请联系 CYW5591x-ContactUs@infineon.com。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFCSS202406-121
Press Photos
-
英飞凌推出功能强大的CYW5591x系列无线微控制器,扩展其AIROC Wi-Fi 6/6E产品组合CYW55591x_Connected_MCU
JPG | 506 kb | 2126 x 2126 px