英飞凌推出PSOC™ Control MCU系列,用于工业和消费应用的电机控制与功率转换
【 2024 年 8 月 13 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码: IFNNY)近日推出全新PSOC™ Control微控制器(MCU)系列。该系列适用于新一代工业和消费电机控制以及功率转换系统应用,包括家用电器、电动工具、可再生能源产品、工业驱动器,以及照明和计算/通信电源等。基于Arm ® Cortex ®-M33内核的全新英飞凌PSOC™ Control系列产品可提供板载功能,用于优化和加速电流测量、波形生成和实时性能操作,这些功能在目标系统应用中发挥着至关重要的作用。
英飞凌科技工业MCU、物联网、无线和计算业务高级副总裁 Steve Tateosian表示:“全新英飞凌PSOC™ Control MCU践行了公司在新一代电机控制和功率转换应用中实现高性能和高效率的承诺。凭借大量板载模拟功能、高性能定时器、硬件数学加速和丰富的设计工具生态,新半导体器件系列将支持系统设计人员为大批量和专业市场提供创新、节能的器件。”
全新MCU系列的主要规格包括180 MHz最高时钟速度、高性能模数转换器(ADC)、高分辨率(<100 ps)脉宽调制(PWM),和用于卸载CPU实时控制任务的集成CORDIC加速器。CORDIC最多可对来自单核ADC的16个模拟信号进行真正的同步“空闲”采样,采样速度最高可加快25%,且无采样抖动。这一节能与性能兼备的特点节省了系统层面的材料用量(BOM),而小于10 uA的深度睡眠和小于1 uA的休眠模式则为低功耗和电池驱动的应用节省了宝贵的电能。
英飞凌PSOC™ Control系列支持基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等宽禁带(WBG)技术的创新功率电子设计,既可提高性能,又能进一步降低整个系统的材料成本。
关于 ModusToolbox™ 平台
与英飞凌的其他MCU一样,英飞凌PSOC™ Control 系列产品由英飞凌的ModusToolbox™软件平台提供支持。该平台是一个可扩展的模块化开发生态,包含产品评估和生产所需的构建模块,例如无刷电机和永磁电机的磁场定向控制(FOC)模块、功率转换算法(PFC、LLC、降压等)、设备驱动器等。由于加入了评估板、系统参考设计、调试器和基于 PC 的综合开发工具系列,ModusToolbox™软件平台变得更加完善,能够为用户带来灵活而全面的开发体验。
ModusToolbox™ 电机套件
为帮助设计人员更快地将产品推向市场,PSOC™ Control系列所有器件均支持 ModusToolbox™电机套件。该套件包括一系列软件、工具和资源,可扩展ModusToolbox™生态系统的功能,为电机控制应用提供支持。ModusToolbox™电机套件通过系统化的开发流程降低了用例的复杂性,为高级电机控制开发套件及控制算法的选择提供了支持,并且实现了电机参数的测试、调整和监控。
供货情况
英飞凌 PSOC™ Control 系列的前两款 MCU(CPU时钟速度分别为100 MHz和180 MHz,最大嵌入式闪存为256 KB)现已向早鸟用户提供,并将于2025年第一季度正式上市。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFCSS202407-129