英飞凌SECORA™ Pay Bio增强非接触式生物识别支付的便利性和可信度

2024-9-17 | 市场新闻

2024 11 1 日,德国慕尼黑讯】随着支付领域向数字化迈进,保护数字身份和交易变得愈发重要。除了标准非接触式支付卡外,作为该领域颇具前景的一个发展方向,生物识别支付卡也受到越来越多的关注。在此背景下,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出符合维萨卡(Visa)和万事达卡(Mastercard)规范的一体化生物识别支付卡解决方案 SECORA™ Pay Bio。该解决方案将英飞凌的增强型SLC39B系统级芯片(SoC)安全元件和 Fingerprint Cards AB(Fingerprints™)的FPC1323传感器集成到英飞凌生物识别线圈模块(BCoM)封装中,充分发挥感应耦合技术的主要优势。该解决方案将安全存储在卡上的指纹凭证作为第二验证要素,实现了便捷、可信的非接触式支付体验。

 

 

英飞凌科技可信移动连接与交易产品线负责人Tolgahan Yildiz表示:“凭借这款一体化生物识别支付卡解决方案,英飞凌进一步推动了支付卡的发展。通过 SECORA™ Pay Bio,可轻松实现和扩展稳健可靠的生物识别支付卡的生产,提供高吞吐量和流畅的消费体验。”

 

理想情况下,ABI Research [1] 预计到 2028 年,生物识别卡市场规模将增长至1.133亿张。推动这一市场趋势的两大因素是性价比的进一步提升(包括生物识别支付卡的易生产性和成本)以及消费者在个人支付交易中对于更方便、安全的生物识别认证的需求。此外,生物识别支付卡还能进一步防范丢失和被盗欺诈以及密码钓鱼欺诈。

 

具有出色非接触性能的生物识别支付解决方案

SECORA™ Pay Bio扩展了英飞凌SECORA™ Pay解决方案系列。该解决方案将 Fingerprints™传感器和英飞凌的SLC39B SoC安全元件集成到单个的双界面封装,即创新的英飞凌生物识别线圈模块(BCoM)中。带有集成式能量来源的 SLC39B安全元件具有大容量内存和各种外设,以及出色的非接触式性能。基于创新的电感耦合技术,BCoM模块与卡片天线之间无需导线连接,可大幅降低制造的复杂性,并显著提高卡片的稳健性和长期可靠性。此外,现在只需在操作上稍作改动,就可以在现有的双界面卡片生产设备上生产生物识别感应卡。由于SECORA™ Pay Bio 解决方案符合万事达卡和维萨卡的规范,因此使用BCoM 技术无需进行额外的性能测试,从而可以灵活、快速地推出性能卓越的产品,并实现无障碍导入流程。

 

 

支持两种创新指纹录入选项

SECORA™ Pay Bio支持多种指纹录入选项,包括卡套、智能手机应用和现场注册等。凭借创新的SECORA™ Pay Bio录入纸张,使用智能手机进行指纹录入变得更加简单。此外,SECORA™ Pay Bio 还是首个支持现场指纹录入的生物识别支付解决方案。持卡人无需付出额外精力,也无需任何额外设备就可以使用生物识别支付卡。此外,每当在支付交易中使用这些新型生物识别卡,指纹模板就能得到训练,从而进一步提升用户体验。

 

供货情况

SECORA™ Pay Bio解决方案支持符合EMV规范的最新支付应用。目前提供经过试点验证且具有完整设计导入封装的产品,可直接用于量产。更多信息,请访问 www.infineon.com/secorapaybio

[1] 来源: ABI Research – Next-Generation Payment Card Technologies - Biometric and DCVV, (03 10 2023年10月3日)

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFCSS202409-144

Press Photos